Dichte messen - Dichtemessung unterschiedlichster Flüssigkeiten
Endress+Hauser bietet drei unterschiedliche Messverfahren zur Dichtemessung in Flüssigkeiten. Zu diesen Messverfahren zur Dichtemessung gehören zum einen die radiometrische Messlinie, die Coriolis Massedurchflussmessung und neu die Dichtemessung mit Liquiphant M Dichte. Seit 1983 gibt es das Vibrationsprinzip im Füllstandportfolio. Die weltweiten Stückzahlen von weit mehr als drei Millionen verkauften Geräten sprechen für die hohe Einsatzvielfalt des Produkts. Ende 2008 wurde diese Vielfalt um einen Parameter erweitert: Die Dichtemessung von Flüssigkeiten ist nun auch mit einer speziellen Elektronik mit dem Liquiphant M möglich. In der Elektronik wird die Frequenz, die proportional zur Dichte ist, in ein verwertbares Dichtesignal umgewandelt.
Die Dichte als qualitätsrelevanter Parameter ist in vielen Prozessen nicht mehr wegzudenken. Oftmals wird sie händisch durch Spindelung ermittelt. Dies gehört dank der inline Dichtemessung mit dem Liquiphant M Dichte der Vergangenheit an. Sie erhalten die Dichtewerte direkt aus dem Prozess ohne den lästigen Gang ins Labor. Ein weiterer Aspekt ist die Sicherheit. Wo bei den manuellen Probenahmen ein Gefahrenpotenzial für die Mitarbeiter vor allem bei aggressiven Stoffen besteht, können mit dem Liquiphant die Dichtemessungen direkt im Behälter oder der Rohrleitung realisiert werden.
Des Weiteren können auch Konzentrationsmessungen oder die Angabe in Sondereinheiten wie z.B. °Brix, °Baumé oder °Plato realisiert werden. Die gemessene Dichte wird in Abhängigkeit von der Temperatur in eine Konzentration oder eine Sondereinheit umgerechnet. Neben dem einfachen Dichte messen ist darüber hinaus auch eine Medienerkennung möglich. Dabei werden verschiedene Dichtebereiche einem Medium zugewiesen.
Bei der Dichtemessung in Flüssigkeit spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Neben Temperatur und Druck sind auch Viskosität, Fließgeschwindigkeit und auch der Einbau über die Genauigkeit der Dichtemessung von Bedeutung.
Typische Anwendungen für Dichtemessungen mit Liquiphant M:
- Konzentrationsmessung von Säuren und Laugen
- Mediumsdetektion von verschiedenen Medien (z.B. Sirup und Wasser)
- Stammwürzekonzentrationsmessung von Bier
- Salz- oder Zuckergehaltmessung
Liquiphant M FTL50
Vibrationsgrenzschalter
Füllstandgrenzschalter für alle Flüssigkeiten.
Einsatz auch im explosionsgefährdeten Bereich, in Lebensmitteln und Pharmaka
Liquiphant M FTL51
Vibrationsgrenzschalter
Füllstandgrenzschalter für alle Flüssigkeiten.
Einsatz auch im explosionsgefährdeten Bereich, in Lebensmitteln und Pharmaka
Density Computer FML621
Dichterechner
-
Einsatz der Messung im Tank und in Rohrleitungen ohne weitergehende Verrohrung
-
Große Auswahl an Prozessanschlüssen: universell einsetzbar
-
Einbindung von vorhandenen Temperaturmessungen zur Temperaturkompensation
-
Keine mechanisch bewegten Teile: wartungsfrei, kein Verschleiß, lange Lebensdauer
-
Der Pumpenschutz kann mit dem selben Prozessanschluss ausgeführt werden
-
Weitere Berechnungen wie z.B. die Masse des Produktes können im Dichterechner FML621 durchgeführt werden
-
Der integrierte Datenlogger unterstützt im Betriebund Servicefall
-
Hygienegerechte Lösungen mit EHEDG und 3A Zulassunge
Einsatz der Messung im Tank und in Rohrleitungen ohne weitergehende Verrohrung
Große Auswahl an Prozessanschlüssen: universell einsetzbar
Einbindung von vorhandenen Temperaturmessungen zur Temperaturkompensation
Keine mechanisch bewegten Teile: wartungsfrei, kein Verschleiß, lange Lebensdauer
Der Pumpenschutz kann mit dem selben Prozessanschluss ausgeführt werden
Weitere Berechnungen wie z.B. die Masse des Produktes können im Dichterechner FML621 durchgeführt werden
Der integrierte Datenlogger unterstützt im Betriebund Servicefall
Hygienegerechte Lösungen mit EHEDG und 3A Zulassunge
Füllstandsmessung
Leistungsstarke Messgeräte zur Füllstandsmessung
Produktqualität schnell
und sicher fühlen

Der millionenfach bewährte Liquiphant kann jetzt Dichte messen!
Wirtschaftlich und direkt:

Das Vorkonfigurierte Produkt-
portfolio: Einfache Produkte, hohe Qualität, kleiner Preis!