Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Verbessern Sie den Bunkervorgang Ihres Schiffes

Zertifizierte Lösungen für ein optimiertes Kraftstoffmanagement und niedrigere Verladekosten

Bei der Verladung von Kraftstoffen stehen Sie täglich vor der Herausforderung, ein intelligentes Kraftstoffmanagement und höchste Transparenz sicherstellen zu müssen. Die Kraftstoffkosten können bis zu 60 % der Betriebskosten Ihres Schiffs ausmachen, ist es wichtiger denn je, mehr Kontrolle über die Wirtschaftlichkeit Ihres Schiffs zu haben. Und genau hier kommen wir ins Spiel: Mit unseren bahnbrechenden Lösungen für die Schiffsindustrie helfen wir Ihnen, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Selbst eine minimale Reduzierung der Kosten führt schon zu bedeutenden Einsparungen.

Vorteile

  • Mehr und nachhaltigere Effizienz durch direkte und schnelle Massemessung ohne Umrechnung in Volumen - dank des Coriolis-Durchflussmessprinzips

  • Höchstmögliche Messgenauigkeit mit dem Promass - selbst in hochviskosen und belüfteten Messstoffen

  • Hoher Grad an Transparenz während des Bunkervorgangs dank der kontinuierlichen und gleichzeitigen Überwachung von Prozessparametern wie Massedurchfluss (bidirektional), Kraftstoffmenge, Dichte, Druck, Temperatur und Luftindex

  • Weniger Streitigkeiten bei der Verladung, d. h. keine Diskrepanzen mehr zwischen der in Rechnung gestellten und der gelieferten Kraftstoffmenge und klare Dokumentation von Unregelmäßigkeiten durch z. B. exzessive Restentleerung von Tanks oder "Cappuccino-Effekten"

  • Höchste Messintegrität, da alle relevanten Systemkomponenten von unabhängigen Agenturen verplombt wurden und das System gemäß MID (MI-005) zertifiziert und von der Maritime Port Authority (MPA) von Singapur für die kommerzielle Nutzung anerkannt wurde

Maximale Wirtschaftlichkeit für ultimative Kraftstoffeinsparungen

Mit dem für alle Kraftstoffarten geeigneten Promass Coriolis Massedurchfluss-Messgerät wird der Kraftstoff mit unübertroffener Genauigkeit gemessen und angezeigt. Mit unserem zuverlässigen Messsystem zur Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs können verschiedene Kraftstoffe gemessen werden, ohne dass eine Anpassung der Einstellungen erforderlich ist. In Verbindung mit anderen Schiffsdaten (Geschwindigkeit, Wind, Wellen etc.) kann jetzt der optimale Betriebszustand Ihres Schiffs bestimmt und damit die Wirtschaftlichkeit maximiert werden.

Maximale Transparenz für eine sorgenfreie Verladung

Wie allgemein bekannt ist, kann die traditionelle Mengenmessung durch Tankmessgeräte z. B. aufgrund der fehleranfälligen Umrechnung von Volumen zu Masse mit zahlreichen Unsicherheiten verbunden sein. Zudem wird die durch Restentleerung des Tanks oder den "Cappuccino-Effekt" enthaltene Luft dabei nicht berücksichtigt. Häufig führt dies zu einer falschen Rechnungsstellung und zu unerwünschten Streitigkeiten zwischen Lieferant und Käufer während der Verladung. Als Antwort darauf haben unsere Ingenieure ein hochentwickeltes und zuverlässiges Messsystem für Schiffskraftstoffe entwickelt.

Neugierig auf diesen transparenten und präzisen Tankvorgang geworden?

Bitte folgen Sie dem Link zu unseren Messsystemen für Bunkerkraftstoffe, wenn Sie mehr erfahren möchten.

Besuchen Sie uns auf der SMM in Hamburg

©SMM

Besuchen Sie uns auf der SMM in Hamburg, und sprechen Sie mit unseren Experten über Ihre individuellen Herausforderungen und unsere Lösungen dafür. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
9. – 12. September 2014
Halle B6 / Stand B6.330

SMM Hamburg

Weitere Informationen

  • Messsysteme für Bunkerkraftstoffe bieten maximale Transparenz und Zuverlässigkeit durch zertifizierte Lösungen. ©iShutterstock

    Maximale Transparenz und Zuverlässigkeit während des Bunkervorgangs

  • Bleiversiegelung eines Promass in einem Messsystem für Bunkerkraftstoffe ©Endress+Hauser

    Unbeschränkte Sicherheit durch ein nach MID (MI-005) zertifiziertes und von der Maritime Port Authority (MPA) von Singapur für die kommerzielle Nutzung anerkanntes Messsystem

  • Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass 83X ©Endress+Hauser

    Unempfindlichkeit gegenüber Vibrationen und höchste Kapazität - mit dem ausbalancierten Vierrohrmesssystem des Coriolis-Durchflussmessgerätes Proline Promass 83X

  • Präzise Tankvorgänge ©Endress+Hauser

    Tankvorgang

  • Auf einem Frachter installiertes Messsystem für Bunkerkraftstoffe ©Endress+Hauser

    Detektion von Lufteinschlüssen und "Cappuccino-Effekten", die bei der Restentleerung von Tanks auftreten können

  • Hochmoderner grafischer Datenmanager Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

    Gleichzeitige papierlose Aufzeichnung, Visualisierung und Überwachung der Prozesswerte mit dem hochmodernen grafischen Datenmanager Memograph M RSG40

Online-Tools zu Produktinformation