Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Weltweit führend in der Flüssigkeitsanalyse

Frost & Sullivan zeichnet Endress+Hauser als „Global Company of the Year“ aus

Endress+Hauser unterstützt Kunden im Bereich der Flüssigkeitsanalyse besser als alle anderen Anbieter. Zu diesem Urteil kommt das US-amerikanische Beratungsunternehmen Frost & Sullivan nach einer umfassenden Markt- und Wettbewerbsrecherche.

Grundlage für die Auszeichnung als „Global Company of the Year“ in der Wasseranalysetechnik ist eine unabhängige Bewertung durch Analysten. Diese berücksichtigen die visionäre Innovation und Leistung der Unternehmen sowie ihre Wirkung auf die Kunden.

„Ein solides Produktportfolio, gepaart mit einem starken Sinn für Innovation und einer klaren Kundenzentrierung, war maßgeblich, um Endress+Hauser inmitten des Wettbewerbs auf dem globalen Markt für Flüssigkeitsanalyse stark zu positionieren“, sagt Frost & Sullivan Branchenanalyst Krishnan Ramanath. Demnach setzte sich Endress+Hauser in der Gesamtwertung mit 9,25 von 10 Punkten deutlich von den Mitbewerbern ab. Diese erhielten 8,5 und 7,5 Punkte.

Revolutionäre Produktinnovationen

„Endress+Hauser bietet eine umfassende Produktpalette für alle analytischen Parameter, die zur Überwachung der Wasserqualität nötig sind“, konstatiert Krishnan Ramanath. Messumformer, Probenehmer und Analysatoren der Liquiline-Familie sowie Memosens-Sensoren bilden heute eine universelle, für viele Branchen und Anwendungen geeignete Plattform für die Flüssigkeitsanalyse – von der einfachen pH-Messstelle bis zum nasschemischen Analysator für anspruchsvolle Aufgaben.

„Die Auszeichnung bestätigt, dass wir mit unseren Produkten die Flüssigkeitsanalyse revolutioniert haben“, freut sich Dr. Manfred Jagiella. Der Geschäftsführer des Gerlinger Flüssigkeitsanalyse-Spezialisten Endress+Hauser Conducta ist im Vorstand der Firmengruppe verantwortlich für das Analysegeschäft. „Ein durchdachtes Gesamtkonzept und das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten sorgt für zuverlässige Messungen, einfache Bedienung und niedrige Gesamtbetriebskosten.“

Strategischer Fokus auf Analyse

Der Erfolg in der Flüssigkeitsanalyse ist kein Zufall. Endress+Hauser sieht den gesamten Bereich der Analyse als Entwicklungsschwerpunkt. „Unsere Kunden wollen nicht nur Prozessbedingungen messen, sondern im laufenden Prozess Materialeigenschaften und Produktqualität in Echtzeit bestimmen“, erklärt Matthias Altendorf, CEO der Endress+Hauser Gruppe, die Strategie.

Endress+Hauser hat durch Zukäufe einerseits den Bereich Prozessanalyse mit modernen Technologien wie Raman-Spektroskopie oder Laser-Absorptionsspektroskopie gestärkt. Andererseits hat die Übernahme der Analytik Jena AG einen breiteren Zugang zur Laboranalyse geschaffen.

Weitere Informationen über das Endress+Hauser Angebot für die Flüssigkeitsanalyse

  • Frost & Sullivan’s global Company of the Year Award logo ©Endress+Hauser

    Frost & Sullivan hat Endress+Hauser als „Global Company of the Year“ in der Wasseranalysetechnik ausgezeichnet.

  • Liquiline-Plattform für Messumformer, Probenehmer und Analysatoren ©Endress+Hauser

    Mit der Sensortechnologie Memosens und der Liquiline-Plattform für Messumformer, Probenehmer und Analysatoren hat Endress+Hauser die Flüssigkeitsanalyse revolutioniert.

  • Liquiline Plattform für Messumformer, Probenehmer und Analysatoren ©Endress+Hauser

    Liquiline heißt die Plattform von Endress+Hauser für Transmitter, Sampler und Analysatoren. Die einheitliche Bedienung verhindert Fehler, Standardkomponenten vereinfachen die Lagerhaltung.

  • Memosens sensor ©Endress+Hauser

    Mit der Memosens-Technologie von Endress+Hauser wird der Messwert im Sensor digitalisiert und kontaktlos über eine induktive Verbindung übertragen, die den Sensor auch mit Spannung versorgt.

  • Effiziente Instandhaltung - Labor kalibrierung ©Endress+Hauser

    Memosens-Sensoren von Endress+Hauser lassen sich im Labor kalibrieren und regenerieren. So können sie vor Ort in der Anlage schnell und einfach ausgetauscht werden.

  • Liquiline System CA80 ©Endress+Hauser

    Das Liquiline-System CA80 von Endress+Hauser übernimmt anspruchsvolle Messaufgaben, etwa in Wasser- und Abwasseranwendungen. Das Plug-and-Play-Prinzip vereinfacht das Erweitern des Systems.

  • Hier überwacht ein Liquiline-Transmitter mit Memosens-Leitfähigkeitssensoren den Wasser-/Dampfkreislauf eines Kraftwerks ©Endress+Hauser

    Vielfältig einsetzbar: Liquiline und Memosens von Endress+Hauser sind auf die Anforderungen vieler verschiedener Branchen und Anwendungen zugeschnitten.

  • Flüssigkeitsanalyse bei Endress+Hauser Conducta ©Endress+Hauser

    Endress+Hauser Conducta ist das Kompetenzzentrum der Firmengruppe für die Flüssigkeitsanalyse. Die Innovationskraft des Unternehmens stützt sich auf die Kompetenz von weltweit 800 Mitarbeitern.