Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Optimieren Sie die Kosten der Stahlherstellung durch den Einsatz von intelligenten Instrumenten und Prozesslösungen
Da auf den Stahlmärkten ein hoher Wettbewerb besteht, hat die Wirtschaftlichkeit für Anlagenbetreiber oberste Priorität. Und da die Energiekosten bis zu 40 % der Gesamtkosten ausmachen können, birgt der Energieverbrauch ein hohes Potenzial zur Kostenoptimierung. Nehmen wir z. B. die Betriebsmedien (Wasser, Luft, Gas, Elektrizität und Dampf). Energiekosten in der Stahlindustrie entsprechen in den Vereinigten Staaten mindestens 3 % der Umsätze und in Europa mehr als 6 % der Umsätze eines Werks.
Bis zu 40 %
der Gesamtkosten der Stahlherstellung werden laut Angaben der World Steel Association für Energie aufgewendet.
Um die Leistung eines Hochofens, Konverters oder Elektroofens zu verbessern, müssen verschiedene kritische Parameter genau überwacht werden. Zuverlässige und genaue Messungen gewährleisten eine striktere Prozessregelung und dadurch eine optimierte Energienutzung. Ebenso kritisch ist die optimale Nutzung von Argon, Druckluft oder Dampf. Da sie sich direkt auf das Prozessergebnis auswirken, haben sie auch Einfluss darauf, wie viel Energie verwendet wird.
Betriebsmedienmanagement
Füllstandmessungen im Hochofen
Kontrolle der Glühofengase
Elektrolichtbogenofenoptimierung
Säuredichtemessung im Kaltwalzwerk
Anwendungen
Betriebsmedienmanagement
Betriebsmedien (Wasser, Luft, Gas, Strom, Dampf) spielen eine wichtige Rolle bei der Stahlherstellung. Der Dampf, der aus Wasser erzeugt wird, wird als Energiequelle verwendet. Insofern bieten Betriebsmedien natürlich ein riesiges Potential für die Optimierung durch die genaueste Überwachung von Herstellung und Verbrauch.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet ein vollständiges Portfolio verschiedener Messtechnologien für Parameter wie Durchfluss, Druck, Füllstand und Temperatur und und bietet integrierte Lösungen zur Erhöhung der Effizienz der Betriebsmedien an.Wir haben gezeigt, dass innerhalb von zwei Jahren eine Amortisierung erreicht werden kann.
Unser Durchfluss- und Energiemanager berechnet Standardvolumen genauso wie Masse- und Energiedurchflüsse natürlicher und technischer Gase, Flüssigkeiten und Dampf aus Durchfluss, Druck, Temperatur und Dichte.
Druck spielt eine wesentliche Rolle bei der Dampferzeugung. Unser Sensor ist gemäß IEC 61508 für die Nutzung in SIL2/3-Sicherheitseinrichtungen ausgelegt.
Die Messung des Füllstands im Kessel gewährleistet eine konsistente Dampferzeugung.
Unser modularer Temperatursensor bietet alle gängigen Kommunikationsprotokolle - einschließlich Bluetooth®.
Die Schüttgutprofile von Koks, Eisenerz, Kalkstein und Zuschlagstoffen sind wichtig. Für die Beschickung ist es wesentlich, dass der axialsymmetrische Schüttgutprozess bei der Befüllung mit einer rotierenden Schurre überwacht und deren Positionierung gesteuert wird.
Unsere Kompetenz im Feld
Zur Kontrolle der Materialschüttung wird das Profil der Oberfläche durch bis zu fünf Füllstandmessgeräte gemessen..
Platten und Coils werden in Durchlaufglühöfen gehärtet und angelassen. Der Prozess muss überwacht werden, nicht nur zur Gewährleistung der Produktqualität, sondern auch für einen optimalen Energieverbrauch.
Unsere Kompetenz im Feld
Der erste Parameter für die Kontrolle des Betriebs der Brennerköpfe ist natürlich die Temperatur. Eine andere Schlüsselkomponente für eine ideale Verbrennung ist die richtige Zufuhr von Druckluft und Mischgas. Das ist der Grund, weshalb auch der Druck überwacht werden muss.
Diese Temperatursensoren sind für die Messung von Stellen mit extrem hohen Prozesstemperaturen ausgelegt.
Unser Drucksensor garantiert eine hohe Messsicherheit dank der vakuumfesten Keramikmembran mit integrierter Brucherkennung.
Der Elektrolichtbogen (EAF) ist das Herzstück der elektrischen Stahlherstellung, bei der elektrische Energie zum Schmelzen der Aufgabematerialien, fester Schrott und/oder Eisenschwamm (DRI), verwendet wird.
Unsere Kompetenz im Feld
Für die Optimierung der Prozesszuverlässigkeit spielen Durchfluss-, Druck- und Temperatursensoren eine wichtige Rolle. Sie erfüllen ihre Aufgaben zuverlässig in der rauen, heißen Umgebung und unterstützen mit Leckageerkennung für Druckluft und der Kontrolle und Analyse von Argon und Stickstoff, natürlichem Gas, Sauerstoff und Wasser. Robuste und zuverlässige Feldgeräte tragen zur Verbesserung der Effizienz des Energieeintrags in den Ofen bei.
Konzentrierte Salzsäure wird zur Reinigung des Walzzunders von Stahlplatten in Kaltwalzwerken verwendet. Da die Säure kontinuierlich wiederverwendet wird, wird sie durch Eisenchlorid und Ablagerungen auf den Platten verunreinigt. Dies kann dazu führen, dass die Säure überkonzentriert wird oder kristallisiert.
Unsere Kompetenz im Feld
Durch Messung der Leitfähigkeit der Säure wird die Konzentration bestimmt, und bei Bedarf kann die Zufügung von Spülwasser veranlasst werden. Die Inline-Installation der Messung spart Zeit und Geld. Zusätzlich entfällt die Notwendigkeit, aggressive und giftige Medien zum Labor zu transportieren, was weniger Gesundheitsrisiken für Betreiber bedeutet.
Mit diesem Leitfähigkeitssensor profitieren Sie von einer hohen Chemikalienbeständigkeit und einer langen Haltbarkeit dank der robusten Materialien (PFA, PEEK).
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kosten optimieren können
Vorteile
Endress+Hauser bietet ein komplettes Portfolio an Prozessinstrumentierung sowie dedizierter Automatisierungslösungen und umfassende Dienstleistungen, die den gesamten Lebenszyklus Ihres Stahlwerks unterstützen. Dank unserer mehr als 60 Jahre Erfahrung in schwierigsten Umgebungen können unsere Mitarbeiter Ihnen wertvolle Empfehlungen dazu geben, wie Sie unsere intelligenten Messsensoren am besten kombinieren, um den Energieverbrauch zu senken und bares Geld zu sparen.
33 %
der Kosten für Druckluft können mit unseren Messinstrumenten und Lösungen eingespart werden.
Nach etwa 1 - 2 Jahren
hat sich unsere Lösung zur Dampfüberwachung dank der reduzierten Energiekosten amortisiert.
55,000
intelligente Sensoren in 65 digitalen Optimierungsprojekten integriert.
Von der manuellen Berechnung zur automatisierten Messung: Schlüsselfertige Lösung zur Überwachung des Dampfkreislaufs ermöglicht systematische Reduzierung der Energiekosten.
Als Reaktion auf eine exponentielle Nachfrage der Märkte soll sich die jährliche Produktionsleistung von ArcelorMittal am Standort Fos-sur-Mer von 4,6 auf 5,3 Millionen Tonnen Stahl erhöhen.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Wirtschaftlichkeit
Zementherstellung: Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche
Zementherstellung: Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Mit unserem breit gefächerten Angebot an Messgeräten, Lösungen und Services unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen: von der Prozesseffizienz und Sicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften.
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Kraftwerke & Energie: Fahren Sie Ihre Anlage hoch
Kraftwerke & Energie: Fahren Sie Ihre Anlage hoch
Sie liefern der Welt Energie. Wir liefern Ihnen Anwendungs-Know-how für alle Arten von Kraftwerken: Kohle-, Gasturbinen-, Gas-und-Dampfturbinen-, Müll-/Biomasse-, Wasser- oder Kernkraftwerke und dezentrale Energieanlagen
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .