Qualitätsüberwachung von Kühlmedien für zuverlässige flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren
Wenn Rechenzentren für die Unterstützung von KI und Auslastungen mit hoher Dichte Flüssigkeitskühlung einführen, wird die kontinuierliche Überwachung der Qualität des Kühlmediums unerlässlich, um Geräte zu schützen, die Energienutzung zu optimieren und Stillstandszeiten zu vermeiden.
Zuverlässige Leistung bei der Kühlung von Rechenzentren durch kontinuierliche Qualitätsüberwachung der Kühlmedien
Das rasante Wachstum von Cloud-Computing, künstlicher Intelligenz (KI) und intensiven Auslastungen durch Tensorprozessoren (Tensor Processing Units, TPU) oder Grafikprozessoren (Graphics Processing Unit, GPU) führt zu einer noch nie dagewesenen Steigerung der Leistungsdichte in Rechenzentren. Infolgedessen stellen Betreiber zunehmend von der traditionellen Luftkühlung auf Architekturen mit Flüssigkeitskühlung um, beispielsweise mit Kühlung durch Direct-to-Chip (D2C), Rücktür-Wärmetauschern (RDHx) und Tauchkühlung. Diese Ansätze können zwar die Effizienz der Wärmeabführung deutlich verbessern, sie sind aber auch mit neuen Betriebsrisiken verbunden.
Die meisten flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren arbeiten mit Kühlmedien auf Wasserbasis, denen zum Schutz vor Frost und Verschmutzung Additive wie z. B. Glykol zugesetzt werden. Um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, müssen diese Medien chemisch stabil, sauber und innerhalb definierter Grenzwerte bleiben. Bereits geringfügige Abweichungen können zu Korrosion, Verschmutzung, dem Wachstum von Mikroorganismen, einer verringerten Wärmeübertragung und letztendlich zu einem höheren Energieverbrauch und ungeplanten Stillstandszeiten führen.
In Hochleistungsanwendungen wie der D2C-Kühlung wird wegen seiner hervorragenden thermischen Eigenschaften und niedrigen Viskosität oft vollentsalztes Wasser oder Reinstwasser bevorzugt. Aufgrund seines niedrigen Ionengehalts ist es jedoch äußerst empfindlich gegenüber Verunreinigungen und Wechselwirkungen mit Materialien. Dies erhöht das Risiko von Korrosion und chemischer Instabilität. Die Aufrechterhaltung der Leistung erfordert deshalb eine strenge Verträglichkeitsprüfung der Materialien und kontinuierliche Überwachung wichtiger Parameter wie pH, Leitfähigkeit und Verunreinigungswerten.
Eine kontinuierliche Qualitätsüberwachung des Kühlmediums und Flüssigkeitsanalysen bieten die notwendige Transparenz, um zuverlässige, effiziente und nachhaltige Betriebsabläufe in Rechenzentren aufrechtzuerhalten. Messlösungen in Industriequalität von Endress+Hauser unterstützen Betreiber über den gesamten Kühlkreislauf, von der Abführung der Primärwärme bis zum sekundären Kühlreislauf und der Kühlung auf Rack-Ebene.
Überblick über den Prozess
Die entscheidende Rolle der Flüssigkeitsanalyse bei der Optimierung der Flüssigkeitskühlung von Rechenzentren
Flüssigkeitsanalyse spielt eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Kühlsysteme von Rechenzentren, da sie Betreibern hilft, die Wasserqualität zu überwachen, das chemische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und den Energieverbrauch zu verringern.
Flüssigkeitskühlung macht die Qualität des Mediums zu einem direkten Faktor für die Betriebszeit
Wenn Rechenzentren von Luftkühlung auf Flüssigkeitskühlung umstellen, um KI- und GPU-Auslastungen hoher Dichte zu unterstützen, wird das Kühlmedium ein wichtiges Glied in der thermischen Steuer- und Regelungskette. Bei der Flüssigkeitskühlung wird Wärme in der Nähe der Prozessoren aufgenommen und durch Wärmetauscher transportiert. Das bedeutet, dass der Zustand des Kühlmediums direkten Einfluss auf die Temperaturstabilität und die Betriebszuverlässigkeit hat. In diesem Zusammenhang ist die Qualität des Kühlmediums nicht mehr eine nur die Hilfskreisläufe betreffende zweitrangige Frage, sondern ein Faktor, der sich auf Betriebszeit, Effizienz und den Schutz der Assets auswirken kann.
Große Rechenzentren arbeiten oft mit untereinander verbundenen Kühl-Skids und zentralen Gebäuden für die Hilfskreisläufe. Ohne einen kontinuierlichen Einblick in die Bedingungen des Mediums können Effizienzverluste lange unbemerkt bleiben, bis es zur Temperaturdrift kommt oder Alarme ausgelöst werden. Echtzeitüberwachung ermöglicht den Betreibern, die Kühlleistung an veränderliche Wärmebelastungen anzupassen. Damit können sowohl eine übermäßige Kühlung, mit der Energie verschwendet wird, als auch eine zu geringe Kühlung mit der Gefahr von Überhitzung vermieden werden.
Die branchenübliche Praxis zeigt, dass sich die Überwachung der Flüssigkeitskühlung auf eine kleine Anzahl wichtiger Indikatoren konzentriert. Der pH bietet Einblicke in die chemische Stabilität, anhand der Leitfähigkeit können Veränderungen in der Zusammensetzung des Kühlmittels erkannt werden, und die Trübung liefert Hinweise auf Sauberkeit und Partikelbelastung. Zusammen bilden diese Parameter eine praxistaugliche Ausgangsbasis, um den Zustand des Kühlmediums zu beurteilen, und sie unterstützen eine stabile, vorhersagbare Kühlleistung.
Endress+Hauser unterstützt diesen Ansatz mit speziell für Kühl-Skids entwickelten Lösungen für die Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse. Eine übliche Konfiguration kombiniert den Multiparameter-Messumformer Liquiline CM444 mit Memosens pH-, Leitfähigkeits- und Trübungssensoren. Diese Lösung bietet eine kontinuierliche Messung, zuverlässige Trendermittlung und eine nahtlose Integration in die Überwachungssysteme des Rechenzentrums. Da drei Parameter in einem Messumformer vereint sind, verringert dies die Anforderungen an die Verkabelung und die Gesamtstellfläche, gleichzeitig bieten zusätzliche Ausgänge wie z. B. Relais eine erweiterte Funktionalität in einer benutzerfreundlichen Schnittstelle. Integrierte Diagnose, unterstützt durch Heartbeat Technology, verbessert die Verfügbarkeit und Betriebszeit des Systems. Kontinuierliche Überwachung mit schnellen Alarmfunktionen ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Abweichungen. Damit werden proaktive Instandhaltungsstrategien unterstützt, statt nur reagierend eingreifen zu können.
Einblicke
Die pH-Überwachung unterstützt die Beherrschung des Korrosionsrisikos in Flüssigkühlkreisläufen
Der pH-Wert ist einer der wichtigsten Indikatoren in der Chemie von Kühlmedien. In flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren ist das Kühlmittel ständig im Kontakt mit Rohren, Wärmetauschern, Kühlkörpern und Sensoren. Wenn sich der pH-Wert aus dem vorgesehenen Bereich heraus verschiebt, steigt das Korrosionsrisiko, und im Lauf der Zeit kann die Zuverlässigkeit der Messungen beeinträchtigt werden. Auch die Dokumentation der Temperaturmessung hebt hervor, dass flüssige Kühlmittel zu Korrosion oder zur Verunreinigung der Sensoren beitragen können. Dadurch verringern sich Genauigkeit und Lebensdauer, wenn die chemischen Bedingungen nicht kontrolliert werden.
Besonders relevant ist das Korrosionsrisiko in großen, dezentralen Kühlsystemen, in denen sich kleine chemische Ungleichgewichte über mehrere Kühlkreisläufe ausbreiten können. Eine kontinuierliche pH-Überwachung warnt frühzeitig bei chemischen Abweichungen, sodass Betreiber reagieren können, bevor die Integrität der Assets oder die Kühleffizienz beeinträchtigt werden. Dies ist besonders wichtig, wenn Rechenzentren vergrößert und mit engeren thermischen Margen betrieben werden.
Die digitale pH-Messung unterstützt auch eine effizientere Wartung. Statt sich nur auf die Entnahme von Proben in regelmäßigen Abständen zu verlassen, können Betreiber pH-Trends im Zeitverlauf erstellen, Abweichungen mit Betriebsereignissen korrelieren und Korrekturmaßnahmen genauer planen. Dies verringert einen unnötigen Austausch der Kühlmedien und unterstützt einen stabileren Langzeitbetrieb.
Auf der Memosens-Technologie basierende digitale pH-Sensoren von Endress+Hauser wurden speziell für diese Art der kontinuierlichen Überwachung entwickelt. Sensoren wie Memosens CPS11E speichern Kalibrier- und Prozessdaten digital und unterstützen damit Trendanalysen und Konzepte für vorausschauende Wartung. Bei einer Integration mit Multiparameter-Messumformern wie Liquiline CM444 wird die pH-Messung Teil einer umfassenderen Strategie zur Qualitätsüberwachung des Kühlmediums, mit der Assets geschützt werden und eine zuverlässige Kühlleistung unterstützt wird.
Leitfähigkeitsüberwachung verbessert Kühlmittelregelung und Erkennung von Anomalien
Die Leitfähigkeit ist ein schnell zu bestimmender und stabiler Messwert, der Einblicke in den Gehalt gelöster Stoffe im Kühlmedium bietet. In Kühlsystemen von Rechenzentren, die Kaltwasser oder Wasser-Glykol-Gemische verwenden, können mithilfe der Leitfähigkeitsüberwachung Veränderungen in der Zusammensetzung des Kühlmittels erkannt werden, die Hinweise auf Verdünnung, Verunreinigung oder eine nicht beabsichtigte Mischung geben. Diese Veränderungen können die Effizienz der Wärmeübertragung und die langfristige Systemzuverlässigkeit beeinträchtigen.
Flüssigkühlsysteme sind komplex und dynamisch. Wenn nur die Temperatur überwacht wird, können Schwankungen bei Durchfluss, Wärmelast und Betriebsbedingungen verhindern, dass frühe Anzeichen einer Qualitätsverschlechterung des Kühlmediums bemerkt werden. Die Leitfähigkeit macht einen zusätzlichen Parameter sichtbar und ermöglicht Betreibern damit, Unregelmäßigkeiten festzustellen, bevor sie zu Problemen bei der Leistungsfähigkeit werden oder den Energieverbrauch erhöhen.
Die Ermittlung von Leitfähigkeitstrends im Zeitverlauf fördert außerdem die Konsistenz über mehrere Kühl-Skids und Anlagen hinweg. Wenn die Leitfähigkeit mit Temperatur- und Durchflussdaten kombiniert wird, können Betreiber besser verstehen, ob Änderungen der Kühlleistung auf Prozessbedingungen oder Probleme bei der Qualität des Kühlmediums zurückzuführen sind.
Endress+Hauser unterstützt die Leitfähigkeitsüberwachung in flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren mit digitalen Sensoren wie dem Leitfähigkeitssensor Memosens CLS82E. Wenn diese Sensoren mit Liquiline CM444 integriert werden, bieten sie Echtzeitmessungen und digitale Datenkontinuität. Darüber hinaus können einige in Kühlanwendungen eingesetzte magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte wie Picomag und Proline Promag W 300 als zusätzliche Variable auch die Leitfähigkeit messen. Dies steigert den Mehrwert jeder Messstelle, ohne die Komplexität weiter zu erhöhen.
Trübungsüberwachung schützt die Effizienz der Wärmeübertragung
Ein sauberes Kühlmedium ist unerlässlich für eine stabile Wärmeübertragung in flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren. Schwebstoffe, Wachstum von Mikroorganismen oder sonstige Verunreinigungen können sich im Lauf der Zeit ansammeln. Sie erhöhen die Filterbeladung, tragen zur Verschmutzung bei und verringern die Kühleffizienz. In einem Whitepaper zur Kühlung von Rechenzentren wird aufgezeigt, dass eine schlechte Wasserqualität und Fremdkörper Komponenten beschädigen, die Wärmeübertragung verringern und sich letztendlich negativ auf die Zuverlässigkeit des Systems auswirken können.
Die Trübungsüberwachung liefert einen Frühindikator für steigende Schwebstoff- bzw. Partikelwerte im Kühlkreislauf. Statt auf verstopfe Filter oder nicht mehr so leistungsfähige Wärmetauscher zu reagieren, können Anlagenbetreiber anhand der Trübungstrends Probleme bei der Reinheit frühzeitig feststellen und gezielte Maßnahmen ergreifen. Dies unterstützt einen reibungsloseren Betrieb und verringert die Wahrscheinlichkeit einer ungeplanten Wartung.
Die Fähigkeit, niedrige Trübungswerte messen zu können, ist in modernen Rechenzentren besonders wertvoll. Denn dort können bereits kleine Änderungen der Kühlleistung spürbare Auswirkungen auf Energienutzung und thermische Stabilität haben. Mit kontinuierlicher Überwachung sind Betreiber in der Lage, zwischen einer allmählichen Verunreinigung und plötzlichen Ereignissen zu unterscheiden und ihre Entscheidungsfindung entsprechend zu verbessern.
Endress+Hauser bietet digitale Trübungssensoren wie Memosens Turbimax CUS52D für eine zuverlässige Messung niedriger Trübungswerte. In Kombination mit pH- und Leitfähigkeitsmessung auf einer Multiparameter-Plattform wie Liquiline CM444 wird die Trübungsüberwachung Teil einer umfassenden Qualitätsstrategie für Kühlmedien, die saubere Kühlkreisläufe und eine konstante Wärmeübertragungsleistung unterstützt.
Durchflussmessung – das Bindeglied zwischen Qualität des Kühlmediums und tatsächlicher Kühlkapazität
Um die tatsächliche Kühlleistung zu verstehen, muss die Qualität des Kühlmediums zusammen mit den Durchflussbedingungen beurteilt werden. Selbst ein perfekt aufbereitetes Kühlmittel kann die Wärme nicht effektiv abführen, wenn der Durchfluss instabil oder unzureichend ist. Anwendungsorientierte Analysen der Kühlsysteme von Rechenzentren heben hervor, dass sich moderne Rechenzentren mit steigenden Anforderungen an eine genaue Durchflussüberwachung konfrontiert sehen. Gleichzeitig müssen sie mit begrenztem Platz, unterschiedlichen Kühlarchitekturen und strengen Sicherheitsanforderungen zurechtkommen.
Durchflussstabilität ist deshalb so wichtig, weil Unterbrechungen zu einem raschen Temperaturanstieg und Belastungen der Kühlaggregate führen können. Zudem können Druckverluste infolge schlecht ausgewählter Messgeräte den Energieverbrauch von Pumpen erhöhen und die Gesamteffizienz verringern. Eine genaue, verlustarme Durchflussmessung unterstützt sowohl die thermische Leistungsfähigkeit als auch Energieeffizienzziele.
Wenn Betreiber Durchflussdaten mit den Messungen von Temperatur und Qualität des Kühlmediums korrelieren, gewinnen sie ein klareres Bild der Kühlleistung und des Systemzustands. Diese integrierte Sichtweise erleichtert die Validierung, dass Kühlkreisläufe die vorgesehene Leistung liefern, und unterstützt fundierte Betriebsentscheidungen.
Endress+Hauser stellt magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte bereit, die für unterschiedliche Teile des Rechenzentrum-Kühlsystems geeignet sind. Picomag ist für Sekundärkreisläufe und enge Räume bestimmt und wird mit einer werkseitig deaktivierten Bluetooth-Funktionalität geliefert. Dies entspricht den in Rechenzentrumumgebungen üblichen strengen Betriebs- und Cybersicherheit-Anforderungen. Für Primärkreisläufe und größere Rohrdurchmesser bietet Proline Promag W 300 eine genaue, bidirektionale Durchflussmessung ohne Druckverlust und benötigt dafür keine geraden Einlaufstrecken. Gemeinsam tragen diese Lösungen dazu bei, eine Verbindung zwischen den Qualitätsdaten des Kühlmediums und der tatsächlichen Kühlleistung herzustellen.
Zuverlässige Temperaturmessung unterstützt Effizienz und PUE-Ziele
Die Temperatur ist die wichtigste Regelungsvariable bei der Kühlung von Rechenzentren. Da Kühlsysteme bis zu 40 % des Gesamtenergieverbrauchs in Rechenzentren ausmachen können, ist eine präzise Temperaturmessung unerlässlich, um die Effizienz bei der Stromnutzung (Power Utilization Effectiveness, PUE) zu verbessern und die für Rechen-Auslastungen verfügbare Energie zu maximieren. Bei Flüssigkühlsystemen erfordern sich rasch verändernde Wärmelasten und dynamische Durchflussbedingungen schnelle, zuverlässige Temperaturdaten, um einen stabilen und effizienten Betrieb aufrechtzuerhalten.
Uneinheitliche oder verzögerte Temperaturmessungen können dazu führen, dass zu viel bzw. wenig gekühlt wird. Beides verringert die Effizienz und erhöht das Betriebsrisiko. Positionierung und Konstruktionsweise der Sensoren spielen ebenfalls eine Rolle, da flüssige Kühlmittel im Lauf der Zeit die Sensormaterialien angreifen können, falls diese für die Anwendung nicht gut geeignet sind.
Eine Temperaturmessung hoher Qualität ermöglicht den Anlagenbetreibern, die Kühlregelung fein abzustimmen, die thermischen Bedingungen zu stabilisieren und die Effizienz bei der Stromnutzung zu verbessern. Wenn Temperaturdaten mit dem Durchfluss und Informationen über die Qualität des Kühlmediums kombiniert werden, ermöglicht dies, das Verhalten des Kühlsystems umfassender zu verstehen.
Endress+Hauser unterstützt die Temperaturmessung in der Rechenzentrumskühlung mit einem breiten Portfolio von Thermometern und Transmittern. Die Lösungen umfassen klassische, mit einem Schutzrohr ausgestattete oder direktberührende Thermometer (RTDs oder Thermoelemente) für robuste Prozessmessungen ebenso wie nicht‑invasive Optionen, z. B. iTHERM SurfaceLine TM611, bei denen ein Eindringen in den Prozess vermieden wird. Diese einzigartige Clamp-on-Temperaturmessung minimiert das Risiko von Verunreinigungen insbesondere während der Inbetriebnahme, bei der ggf. zusätzliche Messungen sinnvoll sind, wenn der Prozessanschluss jedoch auf lange Sicht nicht benötigt wird. Es sind keine Schutzrohrberechnungen und keine Vorkehrungen in den Rohrleitungen erforderlich. Das TM611 benötigt dafür keine elektronische Kompensation (im Gegensatz zu anderen Oberflächentemperatur- oder Clamp-on-Messungen), d. h., es bietet – im Vergleich zu einem traditionellen Schutzrohr – die Vorteile einer Oberflächentemperaturmessung, ohne Abstriche an der Leistung zu machen. Diese Ansätze unterstützen eine zuverlässige Temperaturüberwachung in vielen verschiedenen Kühlarchitekturen.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .