Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Butanol-Füllstand mit weniger als 1 % Messunsicherheit

Bei Nufarm reduziert der 80-GHz-Radarsensor Micropilot FMR62B die Messunsicherheit bei der berührungslosen Füllstandsmessung eines Butanoltanks auf weniger als 1 %. Heartbeat Technology vereinfacht zusätzlich Diagnose und Geräteverifizierung.

Der Micropilot FMR62B gehört zur neuen Generation der 80 GHz Radar-Füllstandssensoren und hat sich in einer Chemieanlage in Bradford als äußerst wertvoll erwiesen. Die erweiterten Funktionen des Sensors, wie die Heartbeat Technology und Bluetooth, haben die Genauigkeit verbessert sowie die Nutzung für Nufarm, einem internationalem Unternehmen für Pflanzenschutzmittel und Saatguttechnologie, vereinfacht.

Chemikalienlagertanks von Nufarm in der Anlage in Wyke, Bradford

Nufarm produziert ein breites Sortiment an Pflanzenschutzmitteln

Ingenieur verwaltet Geräte in Chemiewerk mit dem Field Xpert SMT70

Verwaltung von Geräten mit dem Field Xpert SMT70

Die Vorteile

  • Akkurate Messleistung

  • Erhöhte Produktivität durch Überwachung, Verifizierung und Diagnose im laufenden Prozess mit Heartbeat Technology

  • Fernzugriff auf Gerätedaten mittels Bluetooth

  • Einfache Handhabung

  • Projektunterstützung durch Experten

Ben Ross, EC&I Reliability Engineer, Nufarm

„Endress+Hauser waren bei jedem Schritt dabei.“

Herr Ben Ross, EC&I Reliability Engineer
Nufarm

Die Herausforderung

Die Anlage von Nufarm in Wyke, Bradford erfordert eine sorgfältige Füllstandsüberwachung in den Tanks. So wird sichergestellt, dass im Prozess benötigte Chemikalien bedarfsgerecht nachgefüllt werden, eine genaue Bestandsführung gewährleistet ist und Prozesse sowie Wartungsarbeiten ohne ungeplante Ausfallzeiten reibungslos ablaufen. Das vorhandene Radar-Messgerät in einem horizontalen Butanoltank war veraltet und das Unternehmen suchte nach einer Lösung, um die Genauigkeit zu verbessern und den Betrieb zu erleichtern. 

Die Lösung

Der Micropilot FMR62B wird für die kontinuierliche berührungslose Füllstandsmessung in herausfordernden Flüssigkeitsanwendungen verwendet. Er meistert Prozessanforderungen wie hohe Temperaturen, hohe Prozessdrücke sowie wechselnde Medien. Dadurch ist er ideal für den Einsatz in Anwendungen der Chemieindustrie wie bei Nufarm. Ein Micropilot FMR62B-Gerät wurde am Butanoltank installiert und eine Linearisierungstabelle wurde berechnet, um den Füllstand in Volumen umzurechnen. Das ermöglicht eine präzise Nachverfolgung von Beständen und Verbrauch innerhalb der Anlage.

Erweiterte Funktionen bieten zusätzliche Sichtbarkeit

Neben Bluetooth ist das Radarmessgerät mit Heartbeat Technology ausgestattet, wodurch die Messsicherheit durch schnelle Diagnosen und Geräteverifizierung vor Ort erhöht wird, ohne dass der Prozess unterbrochen wird. „Wir nutzen die Heartbeat Technology sehr oft“, bestätigt Ben Ross. „Anstatt alle Messgeräte bei jedem einzelnen Shutdown auszubauen – was sehr aufwendig ist sowie ein Sicherheitsrisiko darstellt – können wir zuerst eine Heartbeat Verification durchführen, um Fehler zu beheben und festzustellen, ob weitere Prüfungen erforderlich sind.“

Kontakt

Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel