Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Komplette Emissionsmesstechnik auf dem ersten deutschen Flüssigerdgasterminal

Industrie: Öl & Gas
Blick von oben auf einen LNG-Tanker, der auf See Flüssigerdgas (LNG) transportiert

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Zusammenfassung

Die Ereignisse des Jahres 2022 haben den Energiemarkt durcheinandergewirbelt. Plötzlich ist Flüssigerdgas auch in Deutschland ein Thema. Die Lösung für die Abgasmessung an Bord des ersten deutschen LNG-Terminals in Wilhelmshaven kommt von SICK (jetzt im Vertrieb von Endress+Hauser).

Die Ergebnisse:

  • Seit Mitte Dezember 2022 hat Deutschland mit dem Schiff Höegh Esperanza in Wilhelmshaven sein erstes eigenes Flüssigerdgasterminal.
  • Für die Emissionsüberwachung musste eine neue verfahrenstechnische Anlage für diese spezielle Anwendung entwickelt werden: Neben den speziellen Explosionsschutzauflagen gelten die Bundesemissionsschutzrichtlinie für Großfeueranlagen der Bundesrepublik Deutschland, weil das Schiff länger als zehn Tage im Hafen liegt.
  • Dieser Artikel wurde erstmals am 27. April 2023 auf www.sick.com veröffentlicht. Seit dem 1. Januar 2025 vertreibt Endress+Hauser weltweit exklusiv die Gasanalysen- und Durchflussmesstechnik von SICK.

Seit Mitte Dezember 2022 hat Deutschland mit dem Schiff Höegh Esperanza in Wilhelmshaven sein erstes eigenes Flüssigerdgasterminal. Jährlich soll es rund fünf Milliarden Kubikmeter Erdgas in das deutsche Gasnetz einspeisen. Das sind rund sechs Prozent des deutschen Gasbedarfs. Die Bundesregierung hat die Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) in kürzester Zeit organisiert, um Deutschland schnell unabhängig von einzelnen Energiebezugsquellen, allen voran russischem Gas, zu machen. Für zehn Jahre gechartert, soll die Höegh Esperanza das bei –163 Grad Celsius für den Transport verflüssigte Erdgas („Liquefied Natural Gas“, LNG), das Tanker anliefern, regasifizieren. Dazu wird an Bord der FSRU Dampf erzeugt, der das Flüssiggas erwärmt. Wieder in gasförmigen Zustand, wird es in die Gasmessstation geleitet, dort fiskal vermessen und dann an den Betreiber des Gasnetzes übergeben. Dass bei dieser fiskalen Vermessung des Gases, das die Höegh Esperanza liefert, Messtechnik von Endress+Hauser zum Einsatz kommt, dürfte wenig überraschen.

Die Kundenanforderung: Einhaltung der Emissionsvorschriften unter strengeren Auflagen

Das Besondere an der ersten deutschen FSRU ist, dass die Emissionen, die die Regasifizierung freisetzt, ebenfalls mit SICK-Technik gemessen werden: „Wir haben für diese spezielle Anwendung, die es bisher in der Form noch nicht gab, eine völlig neue verfahrenstechnische Anlage entwickelt“, erklärt Markus Haas, Industry Manager Power & Energy bei Endress+Hauser SICK. „Dafür gelten neben den speziellen Explosionsschutzauflagen die Bundesemissionsschutzrichtlinie für Großfeueranlagen der Bundesrepublik Deutschland, weil das Schiff länger als zehn Tage im Hafen liegt – und eben nicht die Auflagen der International Maritime Organisation.“

Komplexes Projekt mit einer Vielzahl an Akteuren

Ein anspruchsvolles Vorhaben – nicht nur aufgrund dieser Vorgaben, sondern auch aufgrund der Vielzahl an internationalen Playern, die daran beteiligt waren: von der Werft über den Schiffseigener bis hin zu Behörden und verschiedenen Niederlassungen von SICK, zum Beispiel in Südkorea, Japan und Norwegen. „Diese Internationalität und die Abstimmungen haben das Projekt sehr dynamisch und komplex gemacht“, sagt Anette Schultis, Head of International Account & Project Consulting bei der SICK AG. Dazu kam der enorme Zeitdruck, denn aufgrund der schwierigen Versorgungslage mit Gas musste bekanntlich alles sehr schnell gehen: „Das System wurde 2022 beauftragt. Die Installation der Flansche und andere vorbereitende Arbeiten wurden im Oktober 2022 in Brest, als die Höegh Esperanza im Dock lag, vorgenommen.", sagt Anette Schultis.

Unsere Lösung:

Dass SICK mit einer Lösung zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, erleichterten frühere Kontakte mit Uniper, dem Betreiber des Terminals. Schon 2016 gab es erste Anfragen zu einer Emissionsmesstechnik für die Abgase auf Flüssigerdgasterminals. Im Jahr 2019 erarbeitete SICK zusammen mit dem Boilerhersteller, dem Motorenhersteller und Emissionsexperten von SICK ein Konzept zum Monitoring von acht Messstellen an Bord einer FSRU gemäß Emissionsschutzverordnung.

Als SICK im Frühjahr 2022 die Anfrage von Uniper für die Höegh Esperanza erhielt, waren diese Planungen von Vorteil – obwohl das Schiff natürlich völlig andere technische Spezifikationen hatte. „Diese Vorarbeiten, unser Knowhow und die Tatsache, dass wir mit dem MCS200HW ein passendes Produkt haben – all das hat uns das notwendige Momentum verliehen, um unsere Lösung rechtzeitig liefern zu können“, sagt Markus Haas. Das Emissionsmesssystem auf der Höegh Esperanza ging nach der Übergangsfrist für die Emissionsmessung im Mai 2023 in Betrieb.

Auf "Green Gas" vorbereitet

Auch wenn im Falle der Höegh Esperanza eine kurzfristige Versorgung mit Erdgas etabliert und eine saubere Lösung für den Emissionsschutz realisiert wurde, so ist LNG doch im Hinblick auf den Klimaschutz eine „Übergangstechnologie“. Daher sollen die FSRUs zukünftig auch für eine CO2-freie Energiegewinnung geeignet sein, zum Beispiel, indem sie flüssiges Ammoniak regasifizieren. Aber das Team hatte dies schon in seiner Lösung berücksichtigt: „Die Anlage muss nur geringfügig verändert werden, um sie für Ammoniak weiter nutzen zu können“, sagt Markus Haas.

Ein wichtiger Aspekt also, der die Emissionsmessanlage für die Höegh Esperanza zu einem Fokusprojekt von zukunftsweisender Bedeutung macht – und zu einem mit großem Potenzial.

Ähnliche Themen

Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Eingesetzte Produkte und Services

/

Verwandte Lösungen und Technologien

Lösungen zur Emissionsüberwachung

Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung und einem kompletten Portfolio für die kontinuierliche Emissionsüberwachung, mit zukunftsweisenden Lösungen, die auf die jeweilige Messaufgabe in Ihrer Branche zugeschnitten sind.

Weitere Informationen

Ultraschall-Durchflussmessung

Proline Prosonic Flow und FLOWSIC Ultraschall-Sensoren garantieren ein flexibles und wirtschaftliches Messen von Gasen und Flüssigkeiten bis Nennweite DN 4000

Weitere Informationen

Eichpflichtige Messung von LNG: Messunsicherheit gezielt reduzieren mit Ultraschall-Durchflussmesstechnologien

Entdecken Sie, wie jüngste Fortschritte in der Ultraschall-Messtechnik die Genauigkeit der eichpflichtigen Messung verbessern, Messunsicherheiten verringern und einen zuverlässigen Handel in der gesamten LNG-Wertschöpfungskette unterstützen.

Weitere Informationen

FAQs

Firmenlogo von: Höegh Evi

Höegh Evi ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich schwimmender Energieinfrastruktur, das die Energieversorgung in Krisenzeiten sicherstellt und den langfristigen Energiebedarf deckt. Höegh Evi liefert schnelle, anpassungsfähige und sichere Lösungen, die den sich wandelnden Energiebedürfnissen der Länder gerecht werden. Höegh Evi verfügt über eine der größten, modernsten und technisch fortschrittlichsten FSRU-Flotten der Branche. Bis heute hat das Unternehmen acht LNG-Tanker besessen und betrieben, zehn FSRUs erfolgreich gebaut und mehr als rund 12.000 Schiff-zu-Schiff-Transfers sicher durchgeführt.