Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Erweiterte Füllstandssteuerung

Produktionssteigerung bei gleichzeitiger Senkung der Instandhaltungskosten.

Durch die Verwendung der neuesten Radar-Füllstandstechnologie wurde die ROM-Bunkerkapazität erhöht, um die Produktion zu steigern und die Instandhaltungskosten zu senken. Bei der Füllstandsmessung in extrem staubigen Umgebungen ist man mit dem erheblichen Problem der Schmutzansammlung konfrontiert. In ROM-Bunkern ist dies vor allem verbreitet, da in der Umgebung alles mit Schmutz bedeckt ist. Ohne eine Erhöhung der Infrastruktur oder Ausrüstung hat die Kupfermine in Südaustralien die Produktionskapazität sowie die Anlagenverfügbarkeit mit der einzigartigen Diagnosefunktion eines Radar-Füllstandsmessgerät erhöht.

Kanmantoo-Kupfermine

Kundenanforderungen

  • Höhere Produktionskapazität bei geringen Kosten

  • Höhere Anlagenverfügbarkeit

  • Zuverlässige Füllstandsmessungen, unbeeinträchtigt von Schmutzablagerungen

  • Geringerer Instandhaltungsbedarf

Herausforderung für den Kunden

Um die Produktions- und Lagerkapazität zu erhöhen, hat die Kanmantoo-Kupfermine die Füllhöhe eines ROM-Bunkers erhöht, der genutzt wird, um nicht verarbeitetes Kupfererz zu lagern. Dazu musste der vorhandene Radar-Füllstandsensor an eine neue Position gebracht werden, wo er zwangsläufig mit Schmutz bedeckt wird.

Die Stärke des Messsignals, das vom Radar-Füllstandsmessgerät ausgegeben und empfangen wird, ist ein entscheidender Faktor für präzise Messungen. Durch Verschmutzung wird die Messsignalenergie abgeschwächt. Bei zunehmender Verschmutzung werden Messwerte zudem immer unzuverlässiger. Selbst eine visuelle Beurteilung der Menge an Schmutzablagerungen erlaubt keinen Rückschluss auf den Grad an beeinträchtigter Leistung.

Normalerweise müssten also bei diesen Bedingungen herkömmliche Radar- und Ultraschall/Akustik-Füllstandsmessgeräte regelmäßig, manchmal jede Stunde, gereinigt werden. Dies wäre nicht nur eine zeitaufwändige Aktivität für das Instandhaltungspersonal; der Betrieb der ROM-Bunker müsste zudem gestoppt werden, was zu teuren Ausfallzeiten führen würde.

Vorteile

  • Teure mechanische Anpassungen wurden vermieden, da keine Neupositionierung des Messgeräts erforderlich war, um die Schmutzansammlung zu reduzieren.

  • Unzuverlässige Messwerte durch Verschmutzungen werden durch frühzeitige Reinigungswarnungen vermieden.

  • Auswirkungen auf die Produktion werden durch geplante und terminierte Reinigungen minimiert.

  • Die Anlagenverfügbarkeit wird erhöht, da unnötige Reinigungen vermieden werden.

  • Die Instandhaltungskosten werden durch weniger häufige Reinigungen reduziert.

  • Die Gesamtbetriebskosten der Füllstandsmessung des ROM-Bunkers werden reduziert.

Lösung

Micropilot FMR57 mit Horn ©Endress+Hauser

Zum Glück verfügte das installierte Radar-Füllstandsmessgerät über die erweiterte Diagnose-Funktion „Einkopplungsbereich“. Diese Funktion überwacht den Verschmutzungsgrad und meldet diesen an die Leitwarte, um das Personal auf die Notwendigkeit einer Reinigung des Messgeräts aufmerksam zu machen. Zusätzlich verfügt der FMR57 über einen PTFE-Hornschutz, der den Verschmutzungsgrad verringert. Eine Reinigung ist somit seltener erforderlich.

Implementierung

Um die Füllhöhe des ROM-Bunkers zu erhöhen, hat das Ingenieurteam der Mine den Sender an einer empfohlene Position angebracht.Anschließend unterstützten die Servicetechniker von Endress+Hauser bei der Inbetriebnahme des Messgeräts und beim Einrichten der Diagnosefunktion „Einkopplungsbereich“.

Funktionsweise

Die Verschmutzungsmenge wird grafisch in der Leitwarte der Mine auf dem HMI-System dargestellt. Die Grafik erlaubt es dem Personal, den Verschmutzungsgrad zu interpretieren sowie den Zeitpunkt für die nächste erforderliche Reinigung zu prognostizieren.

Kontakt

Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.