Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Entfernung von Phosphor mit Liquiline Control

Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser mit Liquiline Control

Halten Sie sicher Grenzwerte ein, optimieren Sie die Phosphatfällung und verringern Sie die anfallenden Schlammmengen

Viele Kläranlagen verwenden eine chemische Phosphatfällung, um Phosphor aus dem Abwasser zu entfernen. Die Phosphatbelastung kann jedoch schwanken, was eine optimale Fällmitteldosierung schwer macht. Ist die Dosierung zu niedrig, werden die strengen Phosphorgrenzwerte nicht eingehalten. Eine Überdosierung hingegen bedeutet einen höheren Schlammanfall und somit höhere Entsorgungskosten - abgesehen von der Verschwendung des kostenintensiven Fällmittel. Überdies steigt die Salinität in der Biologie, was zu Korrosion in der Anlage führt.

  • Sparen Sie bis zu 30 % Phosphat-Fällmittel

    Optimieren Sie die Phosphat-Fällmitteldosierung und setzen Sie ein erhebliches Einsparungspotential frei! Die Dosierung ist auf einem optimalen Niveau, wenn Ihre Anlage den Grenzwert zuverlässig einhält und gleichzeitig nicht mehr Fällmittel einsetzt als notwendig. Wie optimieren Sie die Phosphatfällung? Durch Verwendung des Automatisierungssystems Liquiline Control. Es dosiert das Fällmittel automatisch in Übereinstimmung mit der aktuellen Belastung und Ihrem individuellen Grenzwert für Phosphor. Das Ergebnis ist eine zuverlässige und ressourcenschonende Entfernung des Phosphors aus dem Abwasser.

Pumpen für die Fällmitteldosierung ©Endress+Hauser

Unsere Lösung - Liquiline Control für die automatisierte Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser steuert Ihre Fällmitteldosierpumpen in Übereinstimmung mit der tatsächlichen Belastung und Ihrem individuellen Grenzwert für Phosphor.

Eine niedrige Orthophosphatkonzentration nach der Abwasseraufbereitung mildert die Eutrophierung ©Endress+Hauser

Die Automatisierung der Phosphatentfernung gewährleistet eine geringe Phosphorkonzentration im Auslauf Ihrer Kläranlage sowohl bei niedriger als auch bei hoher Belastung.

Tank in einer Kläranlage für Chemikalien auf Basis von Eisen und/oder Aluminium ©Endress+Hauser

Liquiline Control funktioniert mit eisenbasierten, aluminiumbasierten und gemischten Fällmitteln​. Sie können das Fällmittel​ jederzeit wechseln, beispielsweise wenn Sie im Sommer eine andere Chemikalie verwenden möchten als im Winter.

Phosphorentfernung mit chemischer Phosphatfällung ©Endress+Hauser

Fällmittel wird weiter zugefügt, bis der Zielwert, den Sie für Phosphat konfiguriert haben, erreicht und der Grenzwert für Phosphor zuverlässig eingehalten wird.

Liquiline Touchscreen des Control ©Endress+Hauser

Die Phosphorentfernung mit Liquiline Control verhindert die Überdosierung des Fällmittels​ und somit einen Anstieg der Salinität der Biologie, die zu Korrosion führen würde, und einen Anstieg der Klärschlammmengen.

Die Lösung zur Phosphorentfernung kann mit einem Tablet oder einem Smartphone bedient werden ©Endress+Hauser

Auf das Leitsystem kann mit einem Tablet oder Smartphone über eine sichere VPN-Verbindung zugegriffen werden, sodass Sie die Messwerte und Parameter unabhängig vom Standort und den Wetterbedingungen verwalten können.

Betrieb der Chemikaliendosierung von der Prozesssteuerungswarte ©Endress+Hauser

Betreiben Sie die Phosphat-Fällmitteldosierlösung ​ von Ihrem Prozesssteuerungszentrum und/oder ...

Bedienung der Phosphorentfernungslösung über einen Touchscreen ©Endress+Hauser

... über eine Vor-Ort-Anzeige. Sie können Ihren eigenen Monitor verwenden oder wir können Ihnen ein Touchscreen bereitstellen.

Der Ortho-Phosphat-Analysator Liquiline System CA80PH ©Endress+Hauser

Der Ortho-Phosphat-Analysator Liquiline System CA80PH liefert zuverlässige und reproduzierbare Messwerte, die das System Liquiline Control für die Steuerung der der Fällmitteldosierung in die Klärbecken verwendet.

Prozessabbild der Phosphorentfernung in Kläranlagen ©Endress+Hauser

Prozessüberblick über die Phosphor- und die Stickstoffentfernung aus dem Abwasser​.

Wie wir Sie unterstützen

Liquiline Control ist eine Automatisierungslösung, welche die kontinuierliche Durchfluss- und Phosphatmessung zur Kontrolle Ihrer Fällmitteldosierpumpen nutzt. Sie kann die Fällmitteldosierung bei sich ändernden Phosphorbelastungen oder Durchflussraten schnell anpassen. Dies gewährleistet die effiziente Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser, was bedeutet, dass Sie weniger Phosphat-Fällmittel​verwenden und somit Kosten sparen. Außerdem verhindert ein optimierter Fällmittelverbrauch die  Aufsalzung der Biologie und einen erhöhten Schlammanfall.

  • Volle Einhaltung Ihrer vorgeschriebenen Einleitungswerte für Phosphor - auch bei dynamischen Zuflüssen und hohen Belastungsspitzen

  • Optimierter Fällmittelverbrauch auf der Grundlage der tatsächlichen Belastung

  • Kontrolle von bis zu drei Dosierungspumpen gleichzeitig

  • Sie können eisenbasierte, aluminiumbasierte sowie gemischte Phosphat-Fällmittel für Ihre chemische Phosphorentfernung verwenden

  • Sie behalten die vollständige Kontrolle über den Prozess, da Sie jederzeit auf manuellen Betrieb umschalten können

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Unser Angebot

    Liquiline Control ist eine SPS-basierte Automatisierungslösung, welche die zuverlässige Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Verwendung von Fällmitteln...

  • Hardware und Software

    • Basierend auf einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)

    • Verfügbar für die Installation in bestehenden Schränken oder als separater schlüsselfertiger Schrank

    • Einfache Integration in bestehende Prozessleitsysteme (PLS) über digitale...

  • Dienstleistungen

    • Beratung

    • Projektmanagement

    • Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)

    • Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)

    • Zertifizierung (CE)

    • Inbetriebnahme durch erfahrene Service-Ingenieure von Endress+Hauser

    • Vor-Ort-Schulungen

    • Fernwartung

    • ...

Downloads

    • Unternehmensmagazin
    Broschürencover Liquiline Control: 
Smarte Automatisierungslösung für verlässliche und effiziente
Fällungsprozesse

    Liquiline Control regelt es

    • Unternehmensmagazin

    Innovations Broschüre: Smarte Automatisierungslösung für Fällungsprozesse mit Liquiline Control

    Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft

    Werfen Sie einen Blick auf die speziell für Abwasser entwickelten Geräte von Endress+Hauser. Memosens und Liquiline sowie Überwachungslösungen, die Ihre Prozesse in der Abwasseraufbereitung erleichtern.

    • Fakten zum Unternehmen
    Liquiline Control CDC81 -   Optimierung von Abwasserprozessen

    Technische Information Liquiline Control CDC81

    • Fakten zum Unternehmen

    Technische Informationen zu Liquiline Control CDC81 für automatisierte Abwasserreinigungsprozesse

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche