Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Heartbeat Technology – Der Puls der Anlage

Mehr Informationen für die vorausschauende Instandhaltung

Heartbeat Technology diagnostiziert und verifiziert die Messgeräte und Prozesse einer Anlage kontinuierlich. Ohne Prozessunterbrechungen prüft Heartbeat Technology die Instrumentierung für die Messprinzipien Durchfluss, Füllstand, Temperatur und Analyse und dokumentiert den Zustand gemäß Behördenvorgaben. In einem Dashboard fließen die Informationen zusammen, aus der Maßnahmen zur vorausschauenden Wartung und zum Optimieren der Prozesse abgeleitet werden.

Mal angenommen wir könnten den Zustand unserer Anlage jederzeit im Detail mit einem Pulsmesser untersuchen. Es würde bedeuten, dass wir rechtzeitig sehen, wann etwas zu warten ist, wenn ein Prozess nicht sauber läuft oder ab welchem Punkt wir beispielsweise mit Entschäumer gegensteuern müssen. Solange uns der Pulsmesser anzeigt, dass alles stabil läuft, brauchen wir gar nichts zu tun.

Nur eine naive Vorstellung, schließlich sind Anlagen keine lebenden Organismen und wir kein Arzt? – Nicht ganz. Im übertragenen Sinn erlaubt die Technologie schon heute genau diese kontinuierliche Zustandsüberwachung mit gezielten Maßnahmen im Bedarfsfall.

Letztendlich geht es in jeder Anlage darum, sie sicher zu betreiben, die Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und die Verfügbarkeit zu erhöhen. Heartbeat Technology setzt hierzu an drei Funktionen an, um dies zu gewährleisten: Der Diagnose, der Verifikation und dem Monitoring. Das Säulendiagramm veranschaulicht den Nutzen der jeweiligen Konzepte.

Diagnose

Hier bietet sich die Analogie zum Arzt an: Wie der digitale Pulsmesser am Arm beim Menschen überwacht die Heartbeat Technologie permanent die Prozesse und die Messgeräte. Sie gibt standardisierte Nachrichten mit eindeutigen Richtlinien aus, um eine wirtschaftliche Instandhaltung zu ermöglichen.

Der Anlagenbetreiber sieht auf einen Blick, was zu tun ist, und die Zyklen für Tests und Abnahmeprüfungen verlängern sich damit enorm. Über die ständige Diagnose der Messgeräte lässt sich zudem die Anlage mit einem hohen Sicherheitsstandard betreiben – bei gleichzeitig geringerem Aufwand.

Verifikation

So wie ich meinen Pulsmesser auch während des Laufens überprüfen kann, braucht es mit Heartbeat Technology keine Prozessunterbrechungen für die Verifikation. Überprüft wird einfach im laufenden Betrieb. Standards und Regulierungen erfordern vom Anlagenbetreiber saubere Dokumentationen über den Zustand des Prozesses und der Instrumentierung.

Messgeräte mit Heartbeat Technology generieren automatisch Dokumentationen gemäß den Bestimmungen und Gesetzen. Ein einfacher, vordefinierter Ablauf führt den Wartungsverantwortlichen durch die Prüfung, und am Ende werden die Prüfergebnisse eindeutig dokumentiert. Somit reduziert sich der Aufwand bei Nachweisen zur Funktionstüchtigkeit oder für einen SIL Prüftest.

Monitoring

Alle Prozesse werden genau ausgelesen und Anlagenbetreiber sehen mit einem Blick, wo demnächst eine Wartung ansteht und welche Prozesse zu optimieren sind. Das Instandhaltungspersonal geht also nicht auf gut Glück zu den Messgeräten, um sie regelmäßig zu überprüfen, sondern nur dann, wenn es wirklich angebracht ist.

The level transmitters featuring Heartbeat Technology immediately detect the buildup of foam and trigger the release of anti-foam agent precisely when it is needed. This approach has enabled Infrapark Basel to achieve monthly savings of 80% on the cost of anti-foam agents.

Bildet sich in einem Tank mit chemischen Prozessen beispielsweise regelmäßig Schaum, braucht es nicht länger eine regelmäßige Zugabe von Entschäumer. Die Füllstandmessgeräte mit Heartbeat Technology erkennen die entstehende Schaumbildung sofort und triggern ein Zuführen des Entschäumers genau dann an, wenn er wirklich notwendig ist. Der Infrapark Basel hat mit diesem Vorgehen eine monatliche Kosteneinsparung von 80% bei den Entschäumern.

Endress+Hauser erweitert sein Produktportfolio an Messgeräten in den Bereichen Temperatur, Analyse, Durchfluss und Füllstand mit Heartbeat Technology regelmäßig. Für das Unternehmen ist die Technologie am Puls der Anlage ein wichtiges Zukunftsmodell, um Anlagen sicher und wirtschaftlich zu betreiben.

Heartbeat Technology – Der Puls der Anlage ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology basiert auf den drei Säulen Diagnose, Verifikation und Monitoring.

Kontakt