Prinzipien und Vorteile der verschiedenen Ultraschall-Durchflussmessverfahren: Laufzeitdifferenz, Doppler und Kreuzkorrelation
ArticleMehrere Industrien03.12.2024
In Kürze
Laufzeitdifferenzverfahren: Misst den Durchfluss, indem die Zeit verglichen wird, die Ultraschallimpulse benötigen, um sich mit und gegen den Flüssigkeitsstrom zu bewegen. Der Unterschied in den Laufzeiten ist proportional zur Strömungsgeschwindigkeit.
Dopplerverfahren: Nutzt den Dopplereffekt, um die Strömung durch die Erkennung von Frequenzverschiebungen in Schallwellen zu messen, die von Partikeln oder Blasen in der Flüssigkeit reflektiert werden.
Kreuzkorrelationsverfahren: Misst den Durchfluss, indem die Zeit verfolgt wird, die Störungen oder Muster im Materialfluss benötigen, um sich zwischen zwei Punkten auszubreiten. Dieses Verfahren eignet sich für hohe Strömungsgeschwindigkeiten und Flüssigkeiten mit mitgeführten Partikeln oder Gasblasen.
InhaltInhalt
Laufzeitdifferenzverfahren (Time-of-Flight)
Dieses Verfahren wird zur Messung von Flüssigkeiten und Gasen verwendet und nutzt die Tatsache, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schallwellen in einer Flüssigkeit direkt von der Geschwindigkeit dieser Flüssigkeit beeinflusst wird. Einfach ausgedrückt erfordert das Schwimmen gegen den Strom mehr Kraft und Zeit als das Schwimmen mit dem Strom. Die Ultraschall-Durchflussmessung unter Ausnutzung des Laufzeitdifferenzeffekts basiert auf dieser einfachen physikalischen Tatsache (siehe Abbildung 1).
Bei diesem Verfahren arbeiten die Sensoren paarweise. Ein oder mehrere Sensorpaare werden am Rohr angebracht und senden und empfangen nacheinander Ultraschallimpulse (in der folgenden Abbildung mit den Signalen t1 und t2 gekennzeichnet). Bei „Nullfluss“ ist Signal t1 ähnlich wie t2, d. h. ohne Laufzeitverzögerung. Bei einer fließenden Flüssigkeit benötigen die Ultraschallwellen jedoch durchflussabhängig unterschiedlich lange, um den anderen Sensor zu erreichen. Daraus ergibt sich eine Laufzeit (t2- t1). Wenn der Abstand zwischen den beiden Sensoren bekannt ist, ist die gemessene Laufzeitdifferenz direkt proportional zur Strömungsgeschwindigkeit. Beide Sensoren sind mit einem Messumformer verbunden. Der Messumformer regt die Sensoren zur Erzeugung von Schallwellen an und misst die Laufzeit dieser Wellen, die sich von einem Sensor zum anderen ausbreiten:
Q: Durchflussrate K: K = f (Länge des Schallwegs, Verhältnis zwischen radialem und axialem Sensorabstand, Geschwindigkeitsverteilung (Strömungsprofil), Querschnitt) t1: Laufzeit t1 (mit der Strömung) t2: Laufzeit t2 (gegen die Strömung)
Abbildung 1: Ultraschall-Durchflussmessung mit dem Laufzeitdifferenzverfahren. Die Geschwindigkeit, mit der sich Schallwellen ausbreiten, variiert mit Strömungsgeschwindigkeit und Richtung.
Dopplerverfahren für Durchflussmessgeräte
Ein Doppler-Durchflussmesser nutzt den Dopplereffekt (manchmal auch als Dopplerverschiebung bezeichnet), um den Durchfluss zu messen. Dieses physikalische Phänomen ist uns allen aus dem Alltag bekannt. Es handelt sich um die Reflexion von Schallwellen von sich bewegenden Objekten. Die Tonfrequenz einer Krankenwagensirene beispielsweise fällt deutlich ab, sobald sie vorbeigefahren ist. Eine Dopplerverschiebung ist also eine Zunahme (oder Abnahme) der Frequenz von Schallwellen, wenn der Abstand zwischen Schallquelle und Empfänger zunimmt oder abnimmt.
Dopplermessgeräte funktionieren nur, wenn eine Flüssigkeit Partikel, Gasblasen oder Ähnliches enthält, die die eingespeisten Schallwellen reflektieren. Ein Dopplermessgerät benötigt einen Sensor, der sowohl als Sender als auch als Empfänger fungiert (Abbildung 2).
Abbildung 2: Ultraschall-Durchflussmessung mit dem Doppler-Effekt. Die Frequenzen der ausgesendeten (f1) und reflektierten (f2) Ultraschallwellen variieren je nach Strömungsgeschwindigkeit der transportierten Partikel/Blasen.
Kreuzkorrelationsverfahren
Neben dem Doppler- und dem Laufzeitdifferenzverfahren kann der Durchfluss auch mithilfe eines Kreuzkorrelationsverfahrens gemessen werden. Bei diesem Verfahren wird der Durchfluss gemessen, indem an einem Messpunkt die Passage einer Störung oder eines Strömungsprofilmusters im Durchfluss erfasst wird und ermittelt wird, wie viel Zeit (Durchlaufzeit) diese Störung benötigt, um zum nächsten Messpunkt zu gelangen. Der Abstand der beiden Messpunkte (Δx) ist bekannt und die Laufzeit wird gemessen. Auf dieser Grundlage lässt sich die Strömungsgeschwindigkeit und der Volumenstrom berechnen.
Dieses Verfahren kann für Messungen mit sehr hohen Strömungsgeschwindigkeiten und/oder hohen Anteilen an mitgeführten Gasblasen oder Partikeln verwendet werden. Es benötigt eine leistungsstarke Signalverarbeitung und Hardware, um die vielen erforderlichen Berechnungen und Vergleiche von Störungen und/oder Mustern zu verarbeiten.
Wir verfügen über ein komplettes Portfolio für die vielseitige und wirtschaftliche Durchflussmessung von Gasen und Flüssigkeiten bis zu einer Nennweite von DN 4000. Hier klicken, um alle Ultraschall-Durchflussmessgeräte zu sehen.
Dieser Kurs deckt alle wichtigen Themen der Prozessautomatisierung ab und zeigt Ihnen, wie Sie die PROFINET- und Ethernet-APL-Technologie optimal in Ihrer Anwendung einsetzen, um Ihre Anlage gewinnbringend zu betreiben.
Erfahren Sie wie die Modbus-Technologie im Detail funktioniert. Von der unterschiedlichen physischen Schicht RS485 und Ethernet bis zu den Einzelheiten des Modbus-Protokolls.
Möchten Sie an einem unserer Events teilnehmen? Wählen Sie nach Kategorie oder Branche.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .