Als weltweit drittgrößte Energiequelle spielt Erdgas bereits jetzt eine wichtige Rolle in der Industrie. Der weltweite Energiebedarf wird künftig zwar weiter vor allem durch flüssige fossile Kraftstoffe gedeckt werden, aber voraussichtlich wird Erdgas im Energiemix an Bedeutung gewinnen. In Erdgasaufbereitungsanlagen werden in mehreren Aufbereitungsschritten schädliche Kontaminationen und Verunreinigungen entfernt. Wie werden H2O, H2S, CO2 und O2 in Erdgas überwacht?
Schlüsselfaktoren
2/3
der weltweiten Erdgasproduktion erfolgt in neun Ländern
Bei diesen Ländern handelt es sich um die USA, Russland, Iran, Kanada, Katar, Norwegen, China, Saudi-Arabien und Algerien. Dieselben Daten deuten darauf hin, dass ungefähr 40 % der weltweiten Erdgasproduktion auf die USA und Russland entfallen.
Vorteile
Mit unserem Netz hochqualifizierter Vertriebs- und Servicemitarbeiter für die Gasanalyse unterstützen wir Sie bei der Verbesserung der Verfügbarkeit, Effizienz und Sicherheit Ihrer Prozesse. Unsere Produkte werden in der Erdgasproduktion, bei Transport, Lagerung, Verteilung und Gasaufbereitung, in Raffinerien, in der Petrochemie sowie bei Spezial- und Bulk-Gasen eingesetzt.
Schlüsselfaktoren
+20 %
längere Nutzungsdauer des Molekularsiebbetts durch den Einsatz von TDLAS.
Schlüsselfaktoren
400.000 Euro
können durch Vermeidung eines zweitägigen Stillstands gespart werden, der zum Wiederbefüllen des Molekularsiebs benötigt würde.
As the third largest energy source globally, natural gas is already playing a vital role in the industrial world today. While global energy demand in the future will continue to be fulfilled mainly by fossil fuels, the importance of natural gas is projected to grow within the energy mix. Natural gas treatment plants perform multiple treatment steps to remove acid gases and other impurities. How do you monitor H2O, H2S, CO2, and O2 in natural gas?
Schlüsselfaktoren
2/3
der weltweiten Erdgasproduktion erfolgt in neun Ländern
Bei diesen Ländern handelt es sich um die USA, Russland, Iran, Kanada, Katar, Norwegen, China, Saudi-Arabien und Algerien. Dieselben Daten deuten darauf hin, dass ungefähr 40 % der weltweiten Erdgasproduktion auf die USA und Russland entfallen.
Durchklicken und alle kritischen Messpunkte überprüfen
Benefits
Through a network of highly trained gas analytical sales and service staff, we support you in improving your process availability, efficiency and safety. Our products are used in natural gas production, transport, storage, distribution, gas processing, refining, petrochemical, and specialty and bulk gas production.
Schlüsselfaktoren
+20%
corresponds to the extended cycle time you can gain between molecular sieve bed regenerations using TDLAS.
Schlüsselfaktoren
USD 400K
is the amount you save by avoiding a 2 days shutdown for reloading the molecular sieve.
Laserbasierte Analysatoren für Erdgas
TDLAS-Analysatoren (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) führen Online-Messungen von Verunreinigungen in Prozessgasströmen vom Sub-ppm-Bereich bis in Prozentwerte in Echtzeit durch. Die spezielle Bauweise dieser Analysatoren bietet bedeutende Vorteile gegenüber anderen Technologien zur Überwachung von H2O, H2S und CO2 in Erdgas und Erdgasflüssigkeiten (Natural Gas Liquids, NLGs).
- Optische Analyse: Extrem kurze Ansprechgeschwindigkeit von Analysatoren
- Laserspektroskopie misst selektiv Analyten in Erdgas
- Keine Kalibrierung/Nachkalibrierung im Feld erforderlich
- Für den Betrieb in rauen Umgebungen (Offshore, heiße/kalte Klimazonen) entwickelt
- Niedrige Gesamtkosten – keine Verbrauchsmaterialien erforderlich