Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Online-Tools

Reduzieren Sie die Projektkomplexität in der Biotechnologie

Reduzieren Sie die Projektkomplexität in der Biotechnologie

Engineering-Unterstützung trägt dazu bei, Projekte zu beschleunigen und die Betriebskosten zu senken

Eine Technologie vom Pilot- in den Fertigungsmaßstab zu übertragen, erhöht deren Komplexität, da ein höheres Maß an Integration und Automatisierung erforderlich wird. Während der Projektausführung wird eine große Zahl von industriellen Messgeräten geplant, installiert und qualifiziert. Nach ihrer Inbetriebnahme müssen Messgeräte regelmäßig gewartet, geprüft und kalibriert werden. Eine frühzeitige Standardisierung kann dazu beitragen, alle diese Schritte einfacher zu machen, die Produkteinführungszeit zu verkürzen und Ihre komplexen biotechnischen Projekte zu optimieren.

3 Wochen

Zeitersparnis bei der Produkteinführungszeit

dank perfekt geplanter Messgerätepakete

kürzere Produkteinführungszeit dank perfekt geplanter Messgerätepakete

Ihre Möglichkeiten

Die Instrumentierung ist komplexer als häufig angenommen. Dies gilt insbesondere, weil es sich hierbei um die Schnittstelle zwischen der Automatisierungs- und der Prozesswelt handelt. Werden in dieser frühen Phase des Projekts jedoch die richtigen Experten eingebunden, können die Betriebskosten und die Ausfallzeiten der Anlage auf ein Minimum reduziert werden. Hierzu benötigen Sie allerdings einen Partner an Ihrer Seite, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen – von der Projektierung über die Inbetriebnahme bis hin zur Betriebsoptimierung.

  • Embedded Engineers, also Instrumentierungsspezialisten vor Ort, für die Standardisierung optimal geeigneter Messgeräte

  • Integriertes Feldbus- und Kalibrier-Know-How für eine optimierte Anlagenverfügbarkeit

  • Vereinheitlichung von Dokumenten und Zertifikaten

  • Gut koordinierte Lieferkettenlogistik

  • Qualifizierungsunterstützung von der Werksabnahme bis zu den frühen Betriebsphasen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Projekte standardisieren können

  • Überblick über den Bioprozess ©Endress+Hauser

    Überblick über den Bioprozess

  • Fermentationsprozess ©Endress+Hauser

    Fermentationsprozess

  •  Chromatographieprozess ©Endress+Hauser

    Chromatographieprozess

  • Virenfiltrationsprozess ©Endress+Hauser

    Virenfiltrationsprozess

  • Konzentrationsprozess ©Endress+Hauser

    Konzentrationsprozess

Anwendungen

Engineering Support

Abhängig von der Größe Ihres biotechnischen Projekts und dem Grad der Prozessintegration ist unter Umständen ein Embedded Engineer die richtige Wahl, um der wachsenden Kritikalität Herr zu werden und die Komplexität zu reduzieren.

  • Unser Experte wählt für jede Anwendung das richtige Messgerät und stellt dadurch sicher, dass es seine Messaufgabe optimal ausführen kann.

  • Durch optimale Kalibrierplanung wird die kalibrierbedingte Ausfallzeit reduziert und jederzeit die Compliance gewährleistet.

  • Feldbus-Engineering garantiert die maximale Leistungsfähigkeit des Feldbusnetzwerks.

Embedded Engineering, um der wachsenden Kritikalität Herr zu werden.

Projektmanagement und Lieferkettenoptimierung

Um eine einheitliche Messgerätebasis zu erhalten und dadurch die Komplexität Ihrer biotechnischen Projekte zu reduzieren, ist es unabdingbar, dass sich alle Lieferanten an den Standardmessgerätekatalog halten. Ein Projektmanager von Endress+Hauser stellt sicher, dass diese Vorgabe während des gesamten Projekts eingehalten wird. Unabhängig vom Standort der einzelnen Lieferanten kann er Messgeräte lokal mit dem bewährten weltweiten Qualitätsstandard von Endress+Hauser beschaffen.

Projektmanagement und Lieferkettenoptimierung

Unterstützung während der Ausführungsphase

Unsere Projektmanager unterstützen Sie von der Werksabnahme bis zur abschließenden Validierung.

  • Erstinbetriebnahme und Inbetriebnahme

  • Qualifizierung und Validierung

  • Erarbeitung eines Kalibrierungs- und Wartungskonzepts

  • Compliance-Dokumentation

Angebot für die Arzneimittelherstellung, Fermentation

Vorteile

Verwalten und optimieren Sie gemeinsam mit unseren Experten Ihre Prozesse. Sie können Ihnen nicht nur die ganze Palette unser Messtechnik anbieten, sofern verfügen auch über fundiertes Branchen-Know-how und können Sie dabei unterstützen, die Komplexität Ihrer biotechnischen Projekte zu reduzieren. Unsere Fachleute suchen engagiert nach der am besten geeigneten Lösung für Ihre Betriebsanforderungen.

80 %

weniger Temperaturmessungstypen durch Standardisierung

3 %

der Anfangsinvestitionen bei den jährlichen Betriebskosten durch Standardisierung gespart

100 %

auf die Anforderungen der Anwender abgestimmte Messgeräte – perfekt geplant, auf Anhieb richtig