Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Runde Sache

Gibt es Bakterien im Gärbottich, die das Bier verderben? Laboranalysen schaffen Klarheit, aber kosten Zeit. Ein neues System von Endress+Hauser ermöglicht nun schnelle Tests vor Ort – und das denkbar einfach.

20.12.2024 Text: Christine Böhringer Grafik: 3st kommunikation
Grafik eines PCR-Analysesystems

Im Vergleich zu Wasser ist Bier ein sicheres Getränk. Fünf Prozent Alkohol, leicht saurer pH-Wert und kaum Sauerstoff – Salmonellen haben schon mal keine Chance. Allerdings gibt es andere Bakterien und Hefen, die sich an die Bedingungen angepasst haben: Diese sogenannten Bierschädlinge können im Laufe des Brauprozesses durch Rohstoffe, Anlagenteile oder beim Abfüllen ins Bier gelangen – und mit der Zeit dessen Qualität beeinträchtigen. Es schmeckt oder riecht dann anders, kann trüb und sauer oder durch schlechte Aromen ungenießbar werden.

Brauereien wollen derlei Verunreinigungen früh erkennen. Sie führen mikrobiologische Qualitätskontrollen durch, um die Ausbreitung der Keime, den Verlust ganzer Chargen oder gar Produktrückrufe zu verhindern. Der Goldstandard sind die aus der Corona-Zeit bekannten PCR-Analysen im Labor. „Der Arbeitsablauf mit etlichen Geräten in unterschiedlichen Räumen dauert dort dreieinhalb Stunden. Kommt noch der Transport der Probe hinzu, können von der Entnahme bis zum Ergebnis zwei Tage vergehen“, sagt Dr. Nicholas Krohn, Geschäftsführer von Endress+Hauser BioSense. Das Unternehmen verhilft Brauern jetzt mit einem neuen PCR-Analysesystem zu schnellerer Transparenz: Mit ihm können sie vor Ort selbst Proben auf bis zu 18 bierschädigende Bakterien oder Hefen testen. Das kleine Gerät ist einfach zu bedienen und liefert in unter 90 Minuten Ergebnisse.

Labor-Expertise auf Knopfdruck

Kerntechnologie des Systems ist die zentrifugale Mikrofluidik. Sie ermöglicht es, geringste Flüssigkeitsmengen auf kleinsten Raum zu steuern. „Dadurch können auf einer Kartusche komplette Laborabläufe automatisch auf Knopfdruck und ohne manuelle Eingriffe fürs Reagenzienhandling stattfinden. In der medizinischen Diagnostik sind solche Lab-on-a-Disc-Anwendungen schon verbreitet. Uns ist es gelungen, sie auf die industrielle Prozess- und Laborautomatisierung zu übertragen“, sagt Dr. Nicholas Krohn. Mit ausschlaggebend war auch eine innovative Methode der Probenkonzentration, die das zur Endress+Hauser Gruppe gehörende Unternehmen IST Innuscreen entwickelt hat. „Da das Verfahren ohne Zentrifugation, Filtration oder Flockung auskommt, braucht es auch hier weder Spezialausrüstung noch -ausbildung. Jede und jeder Mitarbeitende kann die Probe im Vorfeld der Analyse mit wenigen Handgriffen aufbereiten“, sagt Nicholas Krohn.

So funktioniert der vor-Ort-Test

Eine 100-Milliliter-Probe Bier.

1.

Mit einem speziellen Kit ziehen Brauer eine 100-Milliliter-Probe ihres Bieres und konzentrieren diese in zwei Schritten ganz einfach selbst auf.

Eine Einweg-Mikrofluidik-Kartusche in Form einer halbkreisförmigen Scheibe.

2.

Die Probe wird in eine scheibenförmige, halbrunde mikrofluide Einweg-Kartusche übertragen. Diese enthält alle notwendigen Reagenzien. Jeder Lauf ist mit zwei Kartuschen möglich.

Grafik eines PCR-Analysesystems

3.

Danach wird die Kartusche in das Verarbeitungsgerät gegeben. Es führt auf Knopfdruck eine DNA- oder RNA-Extraktion mit anschließender Multiplex-Real-Time-PCR durch.

Grafik, die das Drehen der Kartuschenobjekte zeigt

4.

Durch schnelle Rotationsbewegungen entstehende Zentrifugalkräfte steuern dabei den Transport der Flüssigkeit durch die Kanäle der Kartusche in Reaktions- und Analysekammern.

Grafik von Bakterien oder Hefearten.

5.

Analysealgorithmen interpretieren die Ergebnisse der Echtzeit-PCR und zeigen sie auf dem Bildschirm an. Bis zu 18 Bakterien oder Hefen können so qualitativ nachgewiesen werden.

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Unternehmensmagazin 'changes' 2/2024
Die Kunst stabiler Lieferketten
download icon Download
changes Titelbild 2-25 ©Endress+Hauser
Ähnliche Themen

Newsletter