Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Einfach kommunizieren

IO-Link wird immer beliebter. Die Technologie digitalisiert kompakte Anlagen – mit wenig Aufwand und großem Nutzen.

12.01.2026 Text: Christine Böhringer Grafik: 3st kommunikation
Endress+Hauser bietet ein umfassendes Spektrum an IO Link Sensoren für die Lebensmittelindustrie.

Die Digitalisierung auf Feldebene ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit. Die Wahl der richtigen Kommunikationstechnologie hängt von der Anwendung, der Komplexität der Sensoren und den Netzwerkanforderungen ab.

Industrial Ethernet entwickelt sich zu einem wegweisenden Standard für die Automatisierung von verfahrenstechnischen Anlagen, nicht zuletzt aufgrund der Einführung von Ethernet-APL. Die durchgängige Kommunikation ohne Protokollkonvertierung erschließt erweiterte Funktionen intelligenter Messgeräte und Aktoren optimal und sorgt so für einen effizienten Anlagenbetrieb.

Jede Anlage verfügt jedoch auch über eine Vielzahl von Endschaltern und potenziell weniger kritischen Messpunkten, die mit einfacheren Geräten ausgestattet werden können. In diesem Fall leistet IO-Link einen wichtigen Beitrag zur vollständigen Digitalisierung auf Feldebene. Es wird insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in den Biowissenschaften zu einer nützlichen Ergänzung.

IO-Link ist ein offenes System für die digitale Kommunikation, das vor rund 20 Jahren für die Fabrikautomation entwickelt wurde. „Inzwischen wächst das Interesse auch in der Verfahrenstechnik. Denn die Technologie ist bidirektional, kostengünstig und leicht zu handhaben“, so Franz Durmeier. Anders als klassische Bussysteme basiert IO-Link auf Punkt-zu-Punkt-Verbindungen: Jeder Sensor wird über ein Standardkabel direkt an einen IO-Link-Master angeschlossen. Dieser lässt sich nahtlos in gängige Feldbusse und Leitsysteme integrieren und ermöglicht den Datenaustausch in beide Richtungen.

So funktioniert IO-Link

Endress+Hauser bietet ein umfassendes Spektrum an IO Link Sensoren für die Lebensmittelindustrie.

1. Umfangreiches Angebot

Endress+Hauser bietet ein umfassendes Spektrum an IO Link Sensoren, zugeschnitten auf die Anforderungen der Lebensmittelindustrie.

An einen IO Link Master lassen sich in der Regel vier oder acht Sensoren anschließen.

2. Effiziente Kommunikation

An einen IO-Link Master lassen sich in der Regel vier oder acht Sensoren anschließen. Diese werden einzeln über ungeschirmte Standardkabel verbunden und kommunizieren über das IO-Link Protokoll.

Die Sensoren übertragen ständig Messwerte und Statusinformationen an den Master.

3. Echtzeitdaten

Die Sensoren übertragen ständig Messwerte und Statusinformationen an den Master. Dieser leitet sie über den jeweiligen Feldbus an die Steuerung weiter.

Umgekehrt können über den Master die Parametrierdaten auf die Geräte geschrieben und Diagnosedaten ausgelesen werden.

4. Neue Möglichkeiten

Umgekehrt können bei Bedarf über den Master die Parametrierdaten auf die Geräte geschrieben und Diagnosedaten ausgelesen werden. Das ermöglicht die Fernwartung und überwachung der Geräte.

Wie steht es um die Cybersicherheit?

Die Digitalisierung eröffnet neue Chancen, bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich – insbesondere im Bereich der Cybersicherheit. Die Punkt-zu-Punkt-Architektur von IO-Link in Kombination mit der Fähigkeit des IO-Link-Masters zur Datenverschlüsselung bietet zusätzlichen Schutz für Ihre Prozesse. Mit der Implementierung von IO-Link erhöhen Sie die Widerstandskraft Ihrer Anlage gegenüber externen Cyberbedrohungen und sichern kritische Abläufe zuverlässig ab.

Wie wird entschieden, welche Technologie für eine Anlage geeignet ist?

Ist die Digitalisierung auf Feldebene von Natur aus komplex und Spezialisten vorbehalten? Laut Franz Durmeier, Abteilungsleiter für digitale Integration bei Endress+Hauser, lautet die Antwort: nicht unbedingt. Bei komplexen Sensoren, kritischen Messstellen oder großen Netzwerken empfiehlt er den Einsatz von industriellem Ethernet, um schnell große Datenmengen zu übertragen. „Geht es jedoch um einfache Sensorik und Anwendungen, ist IO-Link eine gute Option“, sagt er. Da es auf der Basis einer bestehenden Ethernet- oder Feldbusstruktur betrieben werden kann, lassen sich nicht kritische Messpunkte kostengünstig digitalisieren, was die Überwachung und Wartung verbessert.

IO-Link ist ein offenes System für die digitale Kommunikation, das vor rund 20 Jahren für die Fabrikautomation entwickelt wurde. Die bidirektionale Architektur, Kosteneffizienz und einfache Implementierung haben seitdem das Interesse der Prozessindustrie geweckt. Im Gegensatz zu klassischen Bussystemen basiert IO-Link auf einer Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, bei der jeder Sensor über ein Standardkabel direkt mit einem IO-Link-Master verbunden ist. Dieser wiederum lässt sich nahtlos in gängige Feldbusse und Leitsysteme integrieren und ermöglicht so den Datenaustausch in beide Richtungen.

Die Einfachheit und Kompatibilität von IO-Link machen es besonders geeignet für Skids und Systeme für die Lebensmittelindustrie. Die Technologie ist generell für kompakte Anwendungen mit wenigen Messstellen ideal, etwa in Dosier- und Abfüllanlagen, Cleaning-in-Place-Systemen, in Hilfskreisläufen oder der Wasseraufbereitung. Die maximale Kabellänge von 20 Metern und die Datenübertragungsgeschwindigkeit – in etwa vergleichbar mit einem Modem aus den 90er Jahren – sind mehr als ausreichend. „Endress+Hauser bietet für diese Applikationen ein breites hygienisches IO-Link-Portfolio für alle relevanten Prozessparameter an“, sagt Durmeier.

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Company magazine 'changes' 2/2025
Wie die Digitalisierung jetzt Fahrt aufnimmt
changes Titelbild 1-26 ©Endress+Hauser
Ähnliche Themen

Newsletter