Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Vorwärmer- und Zyklonoptimierung: Verstopfungen und Wärmeverlust beseitigen

Prozessverhalten, Grenzen der Messung und Steuerungsanforderungen für eine stabile Optimierung von Vorwärmer und Zyklon.

Vorwärmerturm eines Zementwerks mit mehreren Zyklonstufen zur Wärmeübertragung und Materialtrennung
Einführung

Mehr erreichen, als nur Verstopfungen zu verhindern: der strategische Mehrwert der Vorwärmeroptimierung

Der Vorwärmerturm und seine Zyklonstufen machen mehr als die Hälfte der thermischen Effizienz eines modernen Zementwerks aus. Als wichtigstes System für Wärmerückgewinnung und Trennung bestimmt der Vorwärmer, wie effizient der gesamte Pyroprozess arbeitet. Seine Leistung hängt von zwei grundlegenden Faktoren ab: einer konstanten Wärmeübertragung und einer stabilen Rohstoffzufuhr.

Dies erfordert ein ständiges Management von Verstopfungen, Ansatzbildung und Falschluft. Bereits kleine Abweichungen im Verhalten des Vorwärmers können den Brennstoffverbrauch erhöhen, die Stabilität des Drehofens stören und die Klinkerqualität beeinträchtigen.

Ziel der Vorwärmeroptimierung ist es, diese Quellen von Variabilität zu beseitigen und den Vorwärmer so zu einem stabilen und verlässlichen Teil des Prozesses zu machen. Mit zuverlässigen Messdaten können Anlagenbetreiber Anzeichen von Durchflusseinschränkungen, Luftleckagen oder thermische Ungleichgewichte frühzeitig erkennen, eingreifen, bevor sich Probleme ausweiten, und dafür sorgen, dass dem Drehofen gleichbleibend konditionierte Rohstoffe zugeführt wird.

Prozessdiagramm des Zyklonvorwärmers ©Endress+Hauser
Prozessdiagramm des Zyklonvorwärmers

Zyklonvorwärmer

Einblicke

Überblick über den Vorwärmerprozess in der Zementherstellung

Der Vorwärmer überträgt Wärme aus den Abgasen des Drehofens auf das absteigende Rohmehl und trennt über mehrere Zyklonstufen Feststoffe aus dem Gasstrom ab. In jeder Stufe erhöht die Rohmehltemperatur und verbessert die Kalzinierungseffizienz, bevor das Mehl in den Ofeneinlauf eintritt.  

Ein stabiler Betrieb hängt von einer kontrollierten Gasströmungsgeschwindigkeit durch die Steigkanäle, einer gleichbleibenden Rohstoffzufuhr durch die Tauchrohre und einer ausgewogenen Abluftleistung durch alle Zyklonstufen ab. Werden diese Bedingungen eingehalten, liefert das System ein verlässliches Verhalten in Bezug auf thermische Belastung und Trennung, das einen stabilen Ofenbetrieb unterstützt.

Vorwärmer eines Zementwerks mit Zyklonstufen zur Wärmeübertragung bei der Klinkerherstellung ©Adobe Stock/romannoru
Einblicke

Was versursacht Instabilität des Vorwärmers in Zyklontürmen

Mehrere Faktoren können einen stabilen Betrieb von Vorwärmer und Zyklon stören. Diese Störungen entstehen üblicherweise durch Veränderungen beim Brennstoffverhalten, der Gaszusammensetzung oder den Bedingungen der Rohstoffzufuhr. Die Wechselwirkung zwischen aufsteigenden heißen Gasen und absteigendem Rohmehl ist äußerst empfindlich; selbst kleine Verschiebungen können die Trennungsgenauigkeit oder das Abluftgleichgewicht beeinträchtigen. Da die Bedingungen in jedem Zyklon von denen im vorherigen abhängen, breiten sich lokale Abweichungen oft durch den gesamten Turm aus.

Typische Störungsmechanismen sind:

  • Variabilität des Brennstoffs: Alternative Brennstoffe und Petrolkoks mit hohem Schwefelgehalt verändern die Verbrennungstemperaturen und den Gehalt an flüchtigen Stoffen. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von klebrigem Material und Ansatzbildung in Steigkanälen und Zyklonen.
  • Änderungen bei Temperatur und Gaszusammensetzung: Abweichungen bei Temperaturprofilen oder eine erhöhte Kreislaufbildung in Verbindung mit Schwefel oder Chlor beeinflussen Gasdichte und Staubbelastung. Dies führt zu einer geringeren Trennungsqualität.
  • Einschränkungen am Ofeneinlauf oder in Zyklonstufen: Ein verkleinerter Querschnitt erhöht den Druckverlust, stört die Abluftverteilung und zwingt das Saugzuggebläse, dies zu kompensieren. Rohmehlansammlung in Tauchrohren oder Steigkanälen beschleunigt Ablagerungen und erhöht lokal auftretende Temperaturen.
  • Verstopfungen, Ringbildung und Korrosion im Zyklon: Übermäßige Staubzirkulation, Kreisläufe flüchtiger Stoffe oder Temperaturextreme können sich allmählich vergrößernde Einschränkungen erzeugen.
  • Häufige Ofenabschaltungen zur Reinigung: Starke Ansatzbildung muss schließlich von Hand entfernt werden. Dies verursacht Stillstandszeiten und thermische Belastungen der Geräte und Anlagen.

Im Lauf der Zeit erschweren es diese Faktoren, eine konstante Zyklonleistung und das thermische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit robuster Messungen und zuverlässiger Gasanalysedaten, um frühe Anzeichen für Verschiebungen in der Abluftleistung, Tendenzen zur Ansatzbildung oder Abweichungen bei der Verbrennung zu erkennen.

Zementwerk mit Vorwärmerturm, Silos und Prozessanlagen in der Klinkerherstellung ©shutterstock/B Brown
Einblicke

Herausforderungen bei der Messung in den rauen Umgebungen des Vorwärmers

Aufgrund der in mehrerer Hinsicht rauen Umgebungsbedingungen ist es schwierig, im Vorwärmer zuverlässige Daten zu messen.

Belastende Faktoren sind:

  • Extreme Staubbelastung: Führt zu raschem Verstopfen der Messpfade für Temperatur, Durchfluss, O₂ und Staub. Ohne die richtige Technologie für staubige Anwendungen kann es zu Drift oder „Erblindung“ von Sensoren kommen, oder die Sensoren liefern instabile Signale.
  • Erosive, heiße und chemisch aggressive Gasströme: Sie führen zur Abnutzung freiliegender Sensoroberflächen und Gehäuse, insbesondere in Steigkanälen und Zyklonbereichen, in denen hohe Strömungsgeschwindigkeiten auftreten.
  • Temperaturwechsel und Kondensation: Wiederholte Erwärmung und Abkühlung verursacht Korrosion, das Eindringen von Feuchtigkeit und verstopfte Probenahmeleitungen.
  • Eingeschränkte Zugänglichkeit: Viele Messtellen sind schwer zu erreichen, deshalb muss die Reinigungs-, Spül- oder Kalibrierstrategie auf lange Intervalle ausgelegt sein. Dies ist ein wichtiger Punkt, der Wartungs-, Qualitäts- und Betriebsteams oft Sorgen bereitet.

Da diese Faktoren Messgeräte im Lauf der Zeit schädigen, bedeutet die Aufrechterhaltung der Datenqualität eine ständige Herausforderung.

Zement-Vorwärmertürme mit Zyklonstufen und Kanälen in einer Anlage zur Klinkerherstellung ©Endress+Hauser
Einblicke

Wichtige Messungen für die Optimierung des Vorwärmerzyklons

Für genaue Messungen im Vorwärmerturm werden Messgeräte benötigt, die Staub, Abrieb, Thermoschocks und chemisch aggressive Gase tolerieren können. Nur robuste, gegen Verunreinigungen beständige Technologien können unter diesen Bedingungen stabile Signale gewährleisten. Wenn Daten driftfrei bleiben, können Anlagenbetreiber Abweichungen rechtzeitig genug erkennen, um zu verhindern, dass sich Einschränkungen zu vollständigen Verstopfungen entwickeln.

  • Temperatur: Temperaturprofil für alle Zyklone und Steigkanäle. Es macht das Gleichgewicht zwischen Gasströmung und Rohmehl, die Trennungseffizienz, die Entstehung heißer Stellen sowie frühe Tendenzen zur Ansatzbildung sichtbar.
  • Druck: Druck in einer Stufe und Differenzdruck-Trends für alle Zyklone und Stränge. Dies sind Primärindikatoren für Staubbelastung, steigenden Strömungswiderstand und beginnende Verstopfungen.
  • Füllstand: Berührungslose Erkennung von Ansatzbildung und Verstopfungen in Tauchrohren und Steigkanälen. In Bereichen, in denen mechanische Sensoren aufgrund von Abrieb, Temperatur oder Ansatzbildung den Bedingungen nicht standhalten können, kommen radiometrische, Mikrowellen- oder Radarverfahren zum Einsatz. Sie erkennen Materialansammlungen, bevor sie die Gasströmung beeinträchtigen.
  • Staubbelastung: Sie wird aus dem ΔP-Anstieg, Temperaturabweichungen oder der optischen Dämpfung von Signalen abgeleitet. Eine direkte Staubmessung im Turm ist nur selten zuverlässig, da die Sensoren durch Verschmutzung rasch „blind“ werden. Stattdessen wird in der Praxis ersatzweise mit ΔP-Trends, Temperaturanomalien und der Dämpfung im optischen Pfad gearbeitet.
  • Prozessgasbedingungen: Gasverhalten am Ofeneinlauf, im Kalzinator und am Vorwärmerauslauf. Anlagenbetreiber interpretieren diese Bedingungen in erster Linie anhand stabiler Temperatur- und Druckmuster, da eine direkte In-situ-Gasanalyse im Steigkanal aufgrund von Verschmutzung und hohen Staubbelastungen nahezu unmöglich ist.
  • Prozessgaszusammensetzung: Wichtige Gase im Vorwärmer im Zusammenhang mit Verbrennung und Kreislaufbildung. Diese Gase werden als Messungen im Prozess überwacht, nicht als Schornsteinemissionen in die Umwelt.

Zusammen vermitteln diese Messungen den Anlagenbetreibern ein klares Bild über eine ausgewogenen Abluftleistung, die Rohrstoffzufuhr und das Verbrennungsverhalten im Turm. Wenn die Signale stabil und zeitnah verfügbar bleiben, können Abweichungen führzeitig erkannt werden, sodass Eingriffe möglich sind, bevor es zu Verstopfungen und Ansatzbildung kommt oder bevor sich Verluste bei der Wärmeübertragung ausweiten.

Zementwerk mit Vorwärmerturm und Prozessanlagen für die Klinkerherstellung ©Adobe Stock/bilanol
Einblicke

Wie zuverlässige Messungen die Vorwärmeroptimierung verbessern

Wenn Temperatur, Druck, Füllstand und Bedingungen der Gasströmung im gesamten Vorwärmer zuverlässig gemessen werden, lässt sich der gesamte Turm wesentlich einfacher stabilisieren. Dies ermöglicht folgende Verbesserungen:

  • Höhere Zykloneffizienz und stetigere Zuführung zum Drehofen, da ein steigender ΔP, eine ungünstige Verteilung der Gasströmung und Ansatzbildung frühzeitig erkannt werden.
  • Niedrigerer Wärmeverbrauch, da stabile Temperaturprofile die Wärmeübertragung zwischen Gas und Rohmehl verbessern und Verluste aufgrund von Falschluft oder durch Stufen mit eingeschränktem Querschnitt minimieren.
  • Weniger Verstopfungen und Notabschaltungen, da Anlagenbetreiber dank genauer Messignale eingreifen können, bevor sich hydraulische Instabilitäten ausweiten.
  • Geringere Wartungsrisiken, da eine geringere Ansatzbildung selteneres Arbeiten in engen Räumen, weniger Belastung der feuerfesten Auskleidung und geringere mechanische Abnutzung an Gebläsen und Kanälen bedeutet.
  • Verlässlicherer Betrieb von Saugzuggebläse und Kalzinator, unterstützt durch stabiles O₂/CO/SO₂-Verhalten am Ofeneinlauf und Kalzinator.
  • Höhere Messzuverlässigkeit in staubbelasteten, abrasiven Zonen mit hohen Temperaturen verringert die Anzahl von Störungsalarmen und manuelle Prüfungen.

Ein stabiler Vorwärmerbetrieb hängt letztendlich von der Integrität der wesentlichen Messungen ab, die das hydraulische und thermische Verhalten definieren. Wenn Anlagenbetreiber den Signalen vertrauen können, die in ihre Regelkreise eingespeist werden, dann können sie den Turm innerhalb eines engen Fensters halten, statt ständig auf Störungen reagieren zu müssen. In einer Umgebung, in der Staubbelastung, Abrieb und Kreisläufe flüchtiger Stoffe gegen die Messgeräte arbeiten, wird die Gewährleistung robuster Messungen zu einem entscheidenden Faktor für Energieeffizienz, eine stabile Produktionsleistung und einen langfristig guten Zustand der Assets.

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen zur Vorwärmeroptimierung

Die folgenden Fragen gehen auf die üblichen Herausforderungen bei der Optimierung des Zyklon- und Vorwärmerbetriebs ein, von der Messzuverlässigkeit bis zur frühzeitigen Erkennung von Ansatzbildung und Durchflusseinschränkungen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Endnoten

Weitere Informationen