Traditional linear models follow a "take, make, dispose" approach. Circular economy principles seek to retain the value of materials and resources for longer through efficient use, reuse, recovery and closed-loop approaches.
For manufacturers, this requires considering resource use throughout the lifecycle, from raw materials and production to reuse and recovery.
Circular manufacturing starts with understanding how resources move through processes and where value can be retained. More efficient production, longer lifecycles and the reuse of suitable materials and process outputs can help reduce dependence on virgin resources while supporting more resilient operations.
Use resources efficiently: Identify unnecessary material, water and energy losses and improve the efficiency of industrial processes
Extend useful life: Support approaches that keep products, components and assets in productive use for longer.
Recover and recirculate: Return suitable materials, water and process outputs to production or other productive uses.
Circular manufacturing connects processes and value chains
Circularity often extends beyond an individual process or facility. Secondary materials, reusable process outputs and recovered resources can move between processes, sites and organizations.
Closed-loop approaches and collaboration across value chains can create opportunities to retain resource value and reduce demand for additional raw materials. Reliable information about the quality, quantity and characteristics of these resources can support decisions about their potential reuse.
Water reuse
Keep water in circulation
Treating and reusing water can reduce demand for freshwater resources, reduce dependencies and support more resilient industrial water cycles.
Fortschrittliche Abwasseraufbereitung zur Wiederverwendung
Innovative, sichere und immer kostengünstigere Aufbereitungstechnologien unterstützen die zunehmende Wiederverwendung von Wasser.
Behalten Sie den Überblick über die Vorschriften zur Wasserwiederverwendung
Die Lösung der weltweiten Wasserprobleme erfordert sichere rechtliche Rahmenbedingungen, die gegenüber innovativen Lösungen für die Wasserwiederverwendung aufgeschlossen sind.
Im Kampf gegen Wasserknappheit setzen Kommunen und Industrie zunehmend auf die Wiederverwendung von Wasser. Der technologische Fortschritt bildet die Grundlage für eine sichere und zuverlässige Wasseraufbereitung.
Trinkwasser kann direkt oder indirekt wiederverwendet werden, das sind bekannte Verfahren. Zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Umwelt kommt es jedoch darauf an, die damit verbundenen Risiken zu verstehen.
Sicherstellung der Wasserqualität durch Membranfiltration
Die Prozessinstrumentierung in der Membranfiltration spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Wasserqualität. Die betriebliche Herausforderung besteht darin, Verschmutzung, Blockierungen und Schäden an den Membranen zu vermeiden.
Vor dem Hintergrund weltweiter Sorgen rund um das Thema Wasserknappheit müssen private und industrielle Nutzer praktikable Lösungen finden, wie sie den Verbrauch dieser lebenswichtigen Ressource verringern können.
Nachhaltige Biokraftstoffe: Skalierung für eine effiziente Kreislaufwirtschaft
Erfahren Sie, wie nachhaltige Biokraftstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen und Abfällen Werte schaffen und dabei die Ziele der Kreislaufwirtschaft unterstützen, Kohlenstoffemissionen reduzieren und die Ressourceneffizienz steigern.
Biochemikalien & Kreislaufwirtschaft: Optimierung der Bio-Wertschöpfungskette
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Einflussfaktoren, regulatorischen Anforderungen und prozesstechnischen Herausforderungen, die die Bio-Wertschöpfungskette in der Produktion von Biochemikalien prägen
Biogas- und Biomethanproduktion aus Schlamm und Abfällen
Von Abfällen zu nutzbaren Energieströmen: Erfahren Sie, wie die Biogas- und Biomethanproduktion Vergärung, Aufbereitung und einen stabilen Betrieb miteinander kombiniert, um das Ressourcenmanagement in der Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.
Preventing waste and keeping resources in productive use remain central to a circular economy. When waste cannot be avoided or directly reused, effective waste management can help recover remaining material or energy value and manage residual materials responsibly.
Waste management therefore complements circular economy strategies by addressing resources once prevention and direct reuse are no longer possible.
Prozesse und Technologien in der Abfallwirtschaft führen zu Verbesserungen in der Kreislaufwirtschaft
Eine effiziente Abfallwirtschaft ist für Nachhaltigkeit, Rechtskonformität und Geschäftserfolg von entscheidender Bedeutung.
Abfallverbrennung macht aus nicht recyclingfähigen Abfällen zuverlässliche Energie
Die thermische Abfallbehandlung spielt eine wichtige Rolle in der modernen Abfallwirtschaft, da sie die Abfallmengen drastisch reduziert, verlässliche erneuerbare Energie erzeugt und Schadstoffe aus dem Nährstoffkreislauf entfernt.
Measurement brings transparency to circular processes
Circular improvements depend on knowing how resources move through production. Reliable measurement and process data help provide visibility into inputs, outputs and losses and identify where resources can be used more efficiently. This transparency can support manufacturers in:
Identifying resource losses and efficiency opportunities
Monitoring material and resource flows
Optimizing processes for reuse and recovery
Evaluating improvements using reliable operational data
Measurement therefore connects circular economy ambitions with day-to-day industrial operations.
Measurable progress
Turn circular ambitions into measurable progress
Circular economy initiatives become more actionable when resource flows and improvements are transparent. Relevant indicators depend on the process and application and can include resource consumption, material losses, secondary inputs, recovered outputs and water or energy use.
Understand resource flows: Establish transparency around resource inputs, outputs and losses.
Improve resource efficiency: Identify opportunities to reduce consumption, prevent losses and increase reuse or recovery.
Verify progress: Use reliable operational data to understand whether improvements are delivering the intended results.
Building a more circular industrial future
The transition toward a circular economy goes beyond better end-of-life management. It starts with using resources efficiently, preventing unnecessary losses and identifying opportunities to keep materials, water and other resources in productive use.
Reliable measurement, efficient processes and collaboration across value chains can help manufacturers turn circular economy principles into practical improvements and strengthen resource resilience.
FAQ
Everything you need to know about circular economy in process industries and manufacturing
Endnoten
Looking for more?
Branchenexpertise und Anwendungswissen
Unsere Erfahrung uns unser Wissen aus tausenden von Automatisierungslösungen machen uns zu einem wertvollen Partner für unsere Kunden.
Energie für eine nachhaltige Zukunft
Erfahren Sie, wie Biogas mit Messgeräten von Endress+Hauser nachhaltig, effizient und sicher zu Biomethan aufbereitet und so Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .