Bei der traditionellen Offline-Qualitätskontrolle werden Proben in verschiedenen Phasen des Prozesses entnommen und zur Analyse in ein Qualitätslabor gebracht. Bis die Ergebnisse vorliegen, können mehrere Stunden vergehen, und diese Verzögerungen verhindern eine ergebnisbasierte Prozesssteuerung. Bei einem PAT-basierten Ansatz werden im pharmazeutischen Herstellungsprozess Inline-Messergebnisse von einem Analyseinstrument, z. B. einem Spektrometer, in Echtzeit erfasst. Diese Echtzeitdaten können sowohl die Prozesssteuerung als auch die Produktqualität verbessern.
Schlüsselfaktoren
> 1500
Kaiser Raman-Einheiten weltweit installiert
Verbessern Sie die Prozessregelung und die Produktqualität mittels PAT
Optimierte Prozesssteuerung in Bioreaktoren
In einem Bioreaktor müssen der gelöste Sauerstoff und der pH-Wert jederzeit auf einem optimalen Niveau gehalten werden. Zelldichte und Stoffwechselprodukte sollten ebenfalls überwacht werden, um einen besseren Einblick in den Prozess zu erhalten. Die Konzentration der Stoffwechselprodukte wird normalerweise offline mit zeitaufwendigen Techniken gemessen und erfordert daher eine Probenentnahme, einschließlich der damit verbundenen Risiken.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Raman-Spektroskopie ist die ideale Lösung für eine schnelle, zerstörungsfreie Messung. Unsere Raman-Lösungen können mit einer einzigen direkt inline installierten Sonde mehrere Parameter gleichzeitig überwachen. Das Komplettpaket für Upstream-Prozesse erlaubt die optimale Steuerung in Echtzeit, was zu einer kürzeren Chargenzykluszeit, einem geringeren Kontaminationsrisiko und einer höheren Ausbeute führt.
Inline-Glukosekontrolle
Glukose ist die wichtigste Energiequelle von Zellen während des Upstream-Prozesses. Die Glukosekonzentration ist ein kritischer Prozessparameter, da ein Überschuss an Glukose zu metabolischer Ineffizienz und in der Folge zu einer toxischen Laktat- und Glukoseakkumulation führen kann. Traditionell muss eine Probe aus der Kultivierung entnommen und im Labor analysiert werden, um die Glukosemenge zu bestimmen, die im Bioreaktor nachgefüttert werden muss.
Unsere Kompetenz im Feld
Die direkte Inline-Überwachung der Glukosekonzentration erlaubt ein besseres Verständnis und eine bessere Kontrolle des Fermentations- bzw. Zellkulturprozesses. Kontinuierliche Glukosemessungen mit Raman-Analysatoren liefern nicht nur wichtige Informationen zum Bioprozess für ein besseres Prozessverständnis, sondern bieten auch ein enormes Optimierungspotenzial. In einem Bioprozess für Säugetierzellkulturen wurde beispielsweise mit einer Raman-basierten Glukosesteuerung ein Anstieg des Titers um bis zu 85 % erzielt.
- Die Technologie der Raman-Spektroskopie lässt sich problemlos in Bioreaktorsteuerungen integrieren und ist eine bewährte PAT-Lösung für die Prozesssteuerung und Qualitätssicherung in Echtzeit
Proteinüberwachung in der Chromatographie
Als Arzneimittelhersteller streben Sie nach höchstmöglicher Ausbeute und einem möglichst reinen Produkt in Ihrem Downstream-Prozess. Das Verbessern der Chromatographie und das Aufreinigen Ihres Produktgemischs ist ein zentraler Aspekt, um dieses Ziel zu erreichen. Für eine maximale Aufreinigung bei minimalem Verlust ist eine präzise, empfindliche UV-Absorption mit schneller und zuverlässiger Proteinerkennung erforderlich.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit unserem UV-Absorptionsphotometer bringen wir den Sensor und die Messung direkt in den Prozess, indem wir die Proteinkonzentration inline messen. Für die Signalverarbeitung kommt unsere bekannte Liquiline-Transmitterplattform zum Einsatz. Indem Sie lediglich einen Liquiline CM44P-Transmitter verwenden, können Sie pH- und Leitfähigkeitssensoren hinzufügen und erhalten so die perfekte Lösung für die Chromatographiesteuerung.
- Der OUSAF44 UV-Sensor überwacht die Konzentration des Produkts in Prozessflüssigkeiten und eignet sich auch für sterile Prozesse (CIP/SIP)
- Die geringvolumige Durchflusszelle OUA260 für die Prozessphotometer erlaubt eine schnelle Messung und gewährleistet eine optimale Produktausbeute. Für die Bestimmung von pH- und Leitfähigkeitswerten ist die Durchflussmesszelle CYA680 die richtige Wahl
- Mit dem voll verkapselten Easycal-System erhalten Sie eine sichere, flüssigkeitsfreie Online-Kalibrierung von UV-Sensoren, die auf NIST rückführbar ist
Vorteile
Mit Inline-Spektrometern können Messfrequenzen im Sekundenbereich erzielt werden, sodass in der Arzneimittelherstellung eine Advanced Process Control (APC) in Echtzeit möglich ist. Der Umstieg auf die Prozessanalysetechnik (Process Analytical Technology, PAT) kann Ihnen helfen, Prozesse zu entwickeln, die qualitativ hochwertigere Produkte hervorbringen und die Effizienz durch eine stärkere Automatisierung, eine Verkürzung der Zykluszeiten sowie eine unterbrechungsfreie Chargenverarbeitung bzw. kontinuierliche Verarbeitung steigern.
Schlüsselfaktoren
35
Fermentationschargen bis zum Return-On-Investment (ROI) eines einkanaligen Raman-Rxn-Systems
Schlüsselfaktoren
10x
niedrigere Wartungskosten einer Raman-Messung im Vergleich zu einem Chromatographiesystem
Schlüsselfaktoren
90 %
weniger Zeitaufwand für das Kalibrieren eines UV-Sensors dank Easycal
Wie wir Sie unterstützen
Wir unterstützen Sie dabei, mithilfe der Inline-Messung kritischer Qualitätsparameter eine erweiterte Prozesssteuerung zu realisieren. Dabei erhalten Sie die Analyseergebnisse nicht erst nach Stunden, sondern innerhalb weniger Sekunden – von der zeitaufwendigen Probenanalyse zur Echtzeitüberwachung kritischer Prozessparameter oder Qualitätsmerkmale. Mit unseren optischen Technologien, wie der Raman- und der UV-Spektroskopie, können Sie die Konzentration oder Zusammensetzung Ihrer Prozessmedien oder Ihres Endprodukts in Echtzeit überwachen und steuern. Ihre Vorteile:
- Verbesserte Prozesssteuerung führt zu optimierter Produktion, höherer Ausbeute und höherer Produktqualität
- Zeitersparnis und Vermeidung von Kontaminationsrisiken durch Inline-Prozessüberwachung ohne die Notwendigkeit einer Probenentnahme
- Komplettlösungspakete für Upstream- und Downstream-Prozesse
- Vereinfachtes Scale-up mit Sonden für alle Prozessgrößen und Technologien (z. B. Glas, Edelstahl, Einwegkunststoff)